+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Machometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Mach-Zahl, die das Verhältnis der Geschwindigkeit eines sich in einem Gas - meist Luft - bewegenden Objekts zur lokalen Schallgeschwindigkeit angibt. Dieser Wert ist in der Aerodynamik, der Ballistik und der Luftfahrttechnik von entscheidender Bedeutung, da er die Einstufung der Bewegungsgeschwindigkeit in Bezug auf Schallbarrieren und die Bewertung von Luftströmungsphänomenen um ein Objekt ermöglicht.
Die Funktionsweise des Machometers beruht auf der Messung der für die Gasströmung charakteristischen Drücke - des Gesamtdrucks und des statischen Drucks - mit Hilfe von entsprechend platzierten Sonden wie Pitot-Rohren. Anhand der thermodynamischen Beziehungen für perfekte Gase und des Bernoulli-Gesetzes kann die Machzahl in Echtzeit bestimmt werden. Dieses Instrument kann als eigenständiges Gerät oder als Teil eines integrierten Avioniksystems eingesetzt werden, das zusätzlich Korrekturen im Zusammenhang mit der Flughöhe und den atmosphärischen Bedingungen berücksichtigt.
Machometer werden vor allem in der Überschall- und Hyperschall-Luftfahrt eingesetzt, wo die genaue Kenntnis der Mach-Zahl es ermöglicht, den Zustand der Luftströmung zu kontrollieren, Schockwellen zu vermeiden oder auszunutzen und die Leistung von Triebwerken und Steuerungssystemen anzupassen. In modernen Luftfahrtsystemen sind diese Instrumente in der Regel digital und mit anderen Messsensoren zu komplexen Navigations- und Diagnosesystemen verbunden.
Aus technischer Sicht hängt die Genauigkeit und Stabilität der Machometermessungen von der korrekten Darstellung der gasdynamischen Modelle und der Qualität des Messpfads ab. Von besonderer Bedeutung ist der Einsatz in der Beschleunigungs-, Manövrier- und Flugphase des transsonischen Bereichs, wo kleine Unterschiede in der Machzahl die Aerodynamik und Flugsicherheit erheblich beeinflussen können.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.