+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Quantenmechanik ist ein Teilgebiet der theoretischen Physik, das sich mit der Beschreibung von Phänomenen auf atomarer und subatomarer Ebene befasst, für die die klassischen Gesetze der Mechanik nicht mehr gelten. Sie beruht auf dem Konzept der Quantisierung physikalischer Größen, demzufolge bestimmte Eigenschaften von Teilchen - wie Energie, Impuls oder Drehimpuls - nur diskrete Werte, so genannte Quanten, annehmen können.
Eine zentrale Rolle in der Quantenmechanik spielt die Wellenfunktion, die den Zustand eines Quantensystems darstellt. Sie beschreibt die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu finden, gemäß der Kopenhagener Deutung. Die Entwicklung dieser Theorie führte zur Formulierung der Schrödinger-Gleichung, die das grundlegende Instrument zur Beschreibung der zeitlichen Entwicklung des Zustands eines Systems ist. Weitere wichtige Prinzipien sind das Heisenbergsche Unbestimmtheitsprinzip und das Prinzip der Überlagerung von Zuständen.
Die Quantenmechanik führt auch das Konzept des Korpuskular-Wellen-Dualismus ein, demzufolge Objekte wie Elektronen oder Photonen sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften aufweisen können, je nachdem, wie sie beobachtet werden. Sie beschreibt Phänomene wie das Tunneln von Quanten, die Verschränkung von Zuständen, die Quanteninterferenz und die Dekohärenz, die in der klassischen Physik keine Entsprechung haben.
Aus Sicht der Anwendung ist die Quantenmechanik die Grundlage der modernen Elektronik, Optoelektronik, Quantenchemie, Physik der kondensierten Materie, Lasertechnologien und des Quantencomputers. Sie vermittelt ein Verständnis der Struktur von Atomen und Molekülen, der elektrischen Leitfähigkeit, der Eigenschaften von Halbleitern und der Mechanismen von chemischen Reaktionen. Die fortschrittlichen Konzepte werden auch bei der Entwicklung von Quantensystemen wie Quantencomputern, Quantensensoren und sicheren Kommunikationssystemen auf der Grundlage der Quantenverschränkung eingesetzt.
Obwohl die Quantenmechanik auf einer soliden experimentellen Grundlage beruht, ist sie nach wie vor ein Gebiet mit tiefgreifenden philosophischen Implikationen in Bezug auf das Wesen der Messung, den Determinismus und die Interpretation der physikalischen Realität.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.