+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Memristor - Definition

Memristor (Speicherwiderstand) ist ein nichtlineares elektronisches Element mit zwei Anschlüssen, dessen Widerstand von der gesamten elektrischen Ladung abhängt, die im Laufe der Zeit durch ihn geflossen ist. Das bedeutet, dass sich der Memristor seine Leitungshistorie "merkt" und sein aktueller Leitungszustand eine Funktion der vergangenen Stromsignale ist. Wenn die Spannung weggenommen wird, behält er seinen letzten Widerstandswert bei, was ihm die Eigenschaften eines nichtflüchtigen Speichers verleiht.

Das Konzept des Memristors wurde 1971 von Leon Chua als viertes grundlegendes Schaltungselement neben Widerstand, Kondensator und Spule theoretisch eingeführt. Formal ist er definiert als ein Element, dessen Widerstand vom magnetischen Fluss oder der integralen Spannung in Abhängigkeit von der Zeit abhängt. In der physikalischen Praxis werden Memristoren meist als Dünnschicht-Halbleiter- oder Oxidstrukturen realisiert, bei denen die Widerstandsänderung durch Ionenverdrängung oder Defekte in der Materialstruktur erfolgt.

Dieses Phänomen wird genutzt, um Informationen auf analoge oder diskrete Weise zu speichern, ohne dass eine Notstromversorgung erforderlich ist. Im Gegensatz zu klassischen Speicherchips können Memristoren gleichzeitig Daten speichern und an der Informationsverarbeitung teilnehmen, was sie zu einem Kandidaten für die Realisierung von sogenannten In-Memory-Computing- und neuromorphen Computerarchitekturen macht.

Dank ihrer Eigenschaften finden Memristoren Anwendung in modernen nichtflüchtigen Speichertechnologien (z. B. ReRAM), künstlichen Synapsen in neuronalen Netzen, Logikschaltungen der nächsten Generation und adaptiven Systemen. Ihre Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten der Miniaturisierung, der Energieeinsparung und der Realisierung von Funktionen, die mit herkömmlichen elektronischen Bauteilen nur schwer zu erreichen sind.

Widerstände

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH