+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Mikrocomputer ist eine Art von Digitalcomputer, dessen Hauptrechnerelement der Mikroprozessor ist - ein integrierter Schaltkreis, der die Zentraleinheit (CPU) enthält. Er ist aus der Entwicklung der Mikroelektronik hervorgegangen und stellt eine der wichtigsten Errungenschaften bei der Miniaturisierung der Computertechnologie dar. Mikrocomputer integrieren nicht nur den Prozessor, sondern auch den Arbeitsspeicher, die Ein- und Ausgabeschaltungen und oft auch die Datenspeicherung und die Schnittstellen Kommunikation in einem einzigen Gehäuse, was sie zu funktionell eigenständigen Recheneinheiten macht.
Der Begriff verbreitete sich in den 1970er Jahren mit dem Aufkommen der ersten Personal Computer, die die Informationstechnologie einem breiten Nutzerkreis zugänglich machten. Im Gegensatz zu Computern Großrechnern und Minicomputern sind Mikrocomputer klein, energieeffizient und für die individuelle oder eingebettete Nutzung konzipiert.
Aus architektonischer Sicht können Mikrocomputer unter einer Vielzahl von Betriebssystemen oder als systemlose (bare-metal) Systeme laufen, insbesondere in eingebetteten Anwendungen. Sie werden häufig in der Automatisierung, der Robotik, in Verbrauchergeräten und als Bildungs- und Prototyping-Plattformen eingesetzt. Heutzutage gibt es viele davon in Form von Entwicklungsplatinen, wie z. B. den Raspberry Pi, die eine breite Palette von Funktionen bieten und gleichzeitig einen kompakten Formfaktor haben.
Ein Mikrocomputer ist nicht dasselbe wie ein Mikrocontroller - obwohl beide Mikroprozessoren verwenden, integriert ein Mikrocontroller zusätzliche Peripheriegeräte und arbeitet oft in eigens dafür geschaffenen Umgebungen. Ein Mikrocomputer hingegen ermöglicht komplexere Aufgaben, einschließlich Multitasking, Datenverarbeitung und die Ausführung umfangreicher Software.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.