+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Oktave - Definition

Eine Oktave ist ein Konzept, das in der Akustik, der Musik und der Signalanalyse verwendet wird und ein Frequenzintervall definiert, in dem eine Frequenz genau das Doppelte der Frequenz einer anderen ist. Die Oktave ist ein grundlegender Strukturbaustein in Musiksystemen, die auf temperierten und natürlichen Tonleitern basieren, aber auch in der Akustiktechnik, wo sie bei der Spektralanalyse von Signalen und der Konzeption von Beschallungssystemen verwendet wird.

Im Rahmen der technischen Analyse, insbesondere im Bereich der Schall- und Schwingungstechnik, werden die Konzepte der Oktavbänder und Oktavdrittel verwendet, die eine logarithmische Unterteilung des Frequenzbereichs ermöglichen, um die akustischen Eigenschaften von Systemen oder Umgebungen besser zu interpretieren. Merkmale in Oktavbändern sind nützlich bei der Beurteilung des Frequenzgangs von Räumen, der Wirksamkeit der Dämpfung Geräusche oder bei der Messung der Schallemissionen von Geräten.

Bei Musikinstrumenten ist die Oktave auch physikalisch wichtig, da sie mit der Länge der Saite, dem Volumen des Resonanzkörpers oder anderen physikalischen Parametern zusammenhängt, die die Tonhöhe bestimmen. In elektronischen Systemen, wie z. B. aktiven Filtern oder digitalen Signalverarbeitungssystemen, ist die Oktave die Bezugseinheit für den Entwurf von Frequenzgangmerkmalen, insbesondere wenn eine logarithmische Frequenzskalierung erforderlich ist.

In der Wellentheorie und der Theorie dynamischer Systeme spielt die Oktave eine Schlüsselrolle bei der Beschreibung des Verhaltens von Resonanzstrukturen und bei der Modellierung von Phänomenen, bei denen die Frequenzvariation auf einer logarithmischen Skala die wahrgenommenen und physikalischen Eigenschaften des untersuchten Systems besser widerspiegelt als eine lineare Skala.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH