+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Das Biot-Savart-Gesetz ist ein grundlegendes Gesetz des Elektromagnetismus, das den Wert und die Richtung der magnetischen Induktion beschreibt, die durch ein Stromelement im Raum erzeugt wird. Es bestimmt, wie die Verteilung des elektrischen Stroms in einem Leiter die Form und Intensität des Magnetfelds in seiner Umgebung beeinflusst. Dieses Gesetz ist von besonderer Bedeutung in der Elektrostatik und Magnetostatik, wo das Magnetfeld durch feste Ströme induziert wird, unabhängig von der Zeit.
Nach dem Biot-Savart'schen Gesetz ist das Magnetfeld an einem bestimmten Punkt im Raum die Vektorsumme der Beiträge aller Stromelemente. Jedes dieser Elemente, dargestellt als Vektor des Produkts aus der Stromstärke und dem Vektor der Länge des Leiterelements, erzeugt einen Beitrag zum Magnetfeld, dessen Wert proportional zur Stromstärke und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen dem Stromelement und dem Beobachtungspunkt ist. Die Richtung des Feldes wird durch das Vektorprodukt nach der Rechtsregel bestimmt.
Mathematisch wird dieses Gesetz durch ein Leiterlinienintegral ausgedrückt und beschreibt das Feld an jedem Punkt im Raum, wobei die Geometrie des Stromsystems berücksichtigt wird. Es ermöglicht präzise Berechnungen in hochsymmetrischen Fällen wie unendlichen geradlinigen Leitern, Stromschleifen oder Spulensystemen. Im Allgemeinen ist es das elektromagnetische Äquivalent zum Coulomb'schen Gesetz in der Elektrostatik, wobei jedoch die vektorielle Natur des Magnetfeldes berücksichtigt wird.
Das Biot-Savart-Gesetz stimmt mit den Maxwell-Gleichungen überein und ist eines der Analysewerkzeuge der elektromagnetischen Feldtheorie. Es wird in der Technik zur Modellierung von Spulen, Transformatoren und Elektromagneten sowie bei Simulationen von Magnetfeldverteilungen um Stromsysteme verwendet. Sie ist besonders wichtig bei der Entwicklung von Geräten, die eine genaue Kontrolle der Feldform und -stärke erfordern, wie z. B. supraleitende Magnete oder Magnetsensoren.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.