+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Stoppstrom ist der minimale konstante Strom, der durch ein aktives Bauelement oder eine gesamte elektronische Schaltung in einem nicht signalverarbeitenden Zustand, d. h. unter Ruhebedingungen, fließt. Er bezieht sich in der Regel auf Verstärker, Transistoren, integrierte Schaltungen und andere Geräte, die im linearen Modus oder als Signalpuffer arbeiten. Es handelt sich um einen Parameter, der den Betriebspunkt eines Systems in Abwesenheit eines Eingangssignals bestimmt und für dessen Stabilität, Linearität und Energieeffizienz entscheidend ist.
Bei bipolaren Transistoren bezieht sich der Ruhestrom in der Regel auf den Kollektorstrom bei fehlender Signalmodulation, während er sich bei Feldeffekttransistoren auf den Drainstrom bei einer festen Gate-Spannung bezieht. Bei analogen Verstärkern verhindert ein geeignet gewählter Ruhestrom nichtlineare Verzerrungen und ermöglicht die Beibehaltung des Frequenzgangs über den gesamten Betriebsbereich. Sein Wert ergibt sich aus dem Schaltungsentwurf und der Auswahl der Elemente, die den Arbeitspunkt festlegen - wie Polarisierungswiderstände, Stromquellen oder automatische Regelkreise.
Im Zusammenhang mit digitalen Schaltungen oder Mikrocontrollern kann sich der Ruhestrom auf den Strom beziehen, der von der Stromversorgung im Ruhezustand aufgenommen wird, d. h. wenn das Gerät keine logischen Operationen ausführt, aber aktiv bleibt. Bei Entwürfen mit geringem Stromverbrauch ist die Minimierung dieses Parameters von entscheidender Bedeutung, um die Batterielebensdauer zu verlängern und Wärmeverluste zu verringern.
Unter dem Gesichtspunkt der Zuverlässigkeit und der Wärmeemissionen führt ein zu hoher Ruhestrom zu einer unnötigen Erwärmung der Bauteile, was deren Lebensdauer verkürzen und die Leistungsstabilität beeinträchtigen kann. Daher ist die Wahl des optimalen Ruhestroms ein Kompromiss zwischen Signalverarbeitungsqualität und Energieeffizienz, insbesondere bei der Entwicklung von Audioverstärkern, analogen Schaltungen und tragbaren Geräten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.