+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Stromquelle - Definition

Eine Stromquelle ist eine Komponente einer elektrischen Schaltung, deren Hauptmerkmal darin besteht, unabhängig vom Spannungswert an ihren Anschlüssen einen konstanten Strom zu liefern. Im Idealfall erzeugt eine Stromquelle einen genau definierten Strom unabhängig vom Lastwiderstand oder anderen äußeren Bedingungen. In der Realität ist jede reale Stromquelle nur begrenzt in der Lage, einen konstanten Strom zu liefern - insbesondere bei extremen Spannungen oder bei Vorhandensein von Störgrößen.

Im Gegensatz zu einer Spannungsquelle, die den Wert der Spannung im Stromkreis vorgibt, bestimmt eine Stromquelle den Wert des Stroms und die Spannung wird entsprechend der Impedanz der angeschlossenen Last geformt. Dieses Verhalten macht Stromquellen besonders nützlich für Anwendungen, bei denen eine präzise Steuerung des Stromflusses wichtig ist, unabhängig von Änderungen der Lastparameter.

Stromquellen sind in elektronischen Schaltungen weit verbreitet, u. a. als aktive Lasten in Transistoren, Referenzgeneratoren, LED Dioden Stromversorgungselementen, Operationsverstärkern oder Analog-Digital-Wandlern. Ihr Aufbau kann auf aktiven Elementen wie Bipolar- oder Feldeffekttransistoren basieren, in Konfigurationen, die Stromstabilität durch Rückkopplung oder präzise Spannungsreferenz bieten.

In der Schaltungsanalyse werden Stromquellen häufig als Modellvereinfachungen verwendet, die Simulationen und Berechnungen auf der Grundlage der Netz- oder Knotenmethode ermöglichen. Es gibt auch spannungsgesteuerte Stromquellen (VCCS) und stromgesteuerte Stromquellen (CCCS), die zur Modellierung komplexer dynamischer und nichtlinearer Beziehungen in elektronischen Systemen verwendet werden.

Parameter wie der Spannungsarbeitsbereich, die Genauigkeit der Stromstabilisierung und die Temperatureigenschaften bestimmen die Qualität und die Verwendbarkeit der eigentlichen Stromquelle in einer bestimmten Anwendung. Die richtige Auswahl dieser Eigenschaften ist entscheidend für den korrekten Betrieb stromempfindlicher Systeme.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH