+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Rückkopplung (Rückmeldung, Feedback) - Definition

Rückkopplung (Rückmeldung, Feedback) ist ein Phänomen, bei dem ein Teil des Ausgangssignals eines Systems zurück an dessen Eingang geführt wird, um das Verhalten dieses Systems zu verändern. Sie stellt einen wesentlichen Regelmechanismus dar, der in Automatisierungssystemen, der Elektronik, Biologie, Wirtschaft und vielen anderen Bereichen verwendet wird, in denen die Kontrolle des Verhaltens dynamischer Prozesse von Bedeutung ist. Durch Rückkopplung können Stabilisierung, Kompensation von Störungen, Verbesserung der Genauigkeit und Regelung der Systemparameter erreicht werden.

Die Rückkopplung kann negativ oder positiv sein, abhängig davon, ob sie den Prozess stabilisiert oder verstärkt. Bei negativer Rückkopplung wirkt das rückgeführte Signal der Änderung des Ausgangssignals entgegen, was zu einer Stabilisierung des Systems führt. Diese Art der Rückkopplung wird häufig in Regelkreisen für Temperatur, Drehzahl, Spannung sowie in biologischen Homöostase-Mechanismen eingesetzt. Positive Rückkopplung hingegen verstärkt Abweichungen vom Gleichgewichtszustand und kann zu Lawineneffekten, Oszillationen oder Instabilitäten führen; daher wird sie gezielt in bestimmten Anwendungen wie elektronischen Oszillatoren verwendet.

Aus systemtheoretischer Sicht führt die Rückkopplung zu einer Abhängigkeit zwischen vergangenen und gegenwärtigen Variablenwerten, wodurch das System dynamisch und oft nichtlinear wird. Mathematische Modelle solcher Systeme beinhalten Differential- oder Rekursionsgleichungen, deren Analyse Stabilität, Reaktionsgeschwindigkeit und Regelgenauigkeit bewertet. In der analogen Elektronik wird Rückkopplung mittels RC-Netzwerken, Transistoren oder Operationsverstärkern realisiert, während in digitalen Systemen regelalgorithmen softwareseitig implementiert sind.

Die Effektivität der Rückkopplung hängt von der richtigen Wahl der Struktur, des Messpunkts, der Art der Signalverarbeitung sowie der Reaktionszeit des gesamten Systems ab. In vielen technischen Bereichen bleibt die Rückkopplung ein grundlegendes Werkzeug zur Erzielung gewünschter dynamischer und funktionaler Eigenschaften von Steuerungs- und Signalverarbeitungssystemen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH