+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Aufwärtswandler (Boost Converter) ist ein leistungselektronischer Gleichspannungswandler, der die Gleichspannung am Eingang auf eine höhere Spannung am Ausgang erhöht. Dieser Schaltungstyp wird häufig in der Leistungselektronik, in Batteriesystemen, in der Automobilindustrie und auch im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei Photovoltaikanwendungen, eingesetzt.
Das Prinzip des Aufwärtswandlers beruht auf der zyklischen Speicherung von Energie im Magnetfeld der Induktivität während des Leitens des Schaltelements (in der Regel ein Transistor) und ihrer Übertragung auf die Last, wenn der Transistor ausgeschaltet wird. Während der Ausschaltphase wird die in der Spule gespeicherte Energie an die Quellenspannung angelegt, so dass sich die Spannungen addieren und am Ausgang einen höheren Pegel erzeugen. Die Steuerung erfolgt in der Regel durch Pulsweitenmodulation (PWM), wodurch die Ausgangsspannung präzise geregelt werden kann.
Ein charakteristisches Merkmal eines Aufwärtswandlers ist, dass die Ausgangsspannung immer höher ist als die Eingangsspannung, aber in der Praxis wird dieses Verhältnis durch den Wirkungsgrad interne Widerstände und den Betriebsbereich der Leistungskomponenten begrenzt. In typischen Anwendungen werden auch die Filterung der Spannungswelligkeit, der Überstromschutz und die Kontrolle der dynamischen Parameter berücksichtigt, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
In fortschrittlichen Designs können Aufwärtswandler mit anderen DC-DC-Schaltungstopologien integriert werden, um einen größeren Spannungsregelungsbereich, einen höheren Wirkungsgrad oder Schutzfunktionen zu erreichen. Beim Entwurf solcher Systeme müssen viele Faktoren berücksichtigt werden, darunter die Art der Last, elektromagnetische Störungen und thermische Anforderungen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.