+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Verhör - Definition

Interferenz ist das Phänomen der unerwünschten Signalinterferenz zwischen Kanälen oder Übertragungswegen in elektrischen, elektronischen und Telekommunikationssystemen. Dabei wird eine gewisse Signalenergie von einem Schaltkreis auf einen anderen übertragen, was zu Störungen, Informationsverzerrungen oder einer Verschlechterung der Übertragungsqualität führen kann. Das Übersprechen kann sowohl in Form von Störungen des Nutzsignals als auch in Form von Modulation unbeabsichtigter Inhalte zwischen unabhängigen Kanälen auftreten.

Dieses Phänomen kann sowohl leitungsgebunden als auch strahlungsgebunden sein. Beim leitungsgebundenen Übersprechen gelangt das Störsignal über gemeinsame leitende Pfade wie Stromleitungen, Erde oder Steckverbinder auf die Nachbarspur. Beim gestrahlten Übersprechen hingegen kommt es zu einer elektromagnetischen Kopplung zwischen Drähten, Leiterplatten oder Schaltkreisen, die in unmittelbarer Nähe zueinander arbeiten, was besonders bei hohen Frequenzen oder hohen Schaltgeschwindigkeiten von Bedeutung ist.

In analogen Systemen führt das Übersprechen dazu, dass ein unerwünschtes Signal in einem Nachbarkanal auftritt, z. B. Störungen beim Hören. Bei der digitalen Übertragung kann es zu Fehlinterpretationen von Daten, niedrigeren BER (Bitfehlerrate) oder zum Verlust von Synchronisation führen. Die Auswirkungen des Übersprechens hängen von einer Reihe von Faktoren ab, u. a. von der Kabellänge und -geometrie, der Abschirmung, der Impedanz Charakteristik der Leitungen, der Signalfrequenz und der Qualität des Systemdesigns.

Die Minimierung des Übersprechens ist ein wichtiges Thema bei der Entwicklung von Leiterplatten, Mehrkanalsystemen, Übertragungskabeln und Kommunikationsschnittstellen. Zu diesem Zweck werden geeignete Methoden der Leiterbahntrennung, der Abschirmung, der Kabelverdrillung, der Auswahl von Leiterplattentopologien und der Verwendung von Filtern und Differenzialtechniken eingesetzt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH