+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Kühler - Definition

Ein Kühler ist eine passive Kühlsystemkomponente, die dazu dient, die von elektronischen, elektrischen und mechanischen Geräten erzeugte Wärme effizient abzuleiten, um optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten und Überhitzung zu vermeiden. Ihre Funktionsweise basiert auf der Wärmeleitfähigkeit und der Konvektion, die die Übertragung der Wärmeenergie von der Oberfläche des wärmeabgebenden Bauteils an die Umgebung ermöglichen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Materials und die optimierte Geometrie des Kühleraufbaus bestimmen seine Wirksamkeit im Wärmeaustauschprozess.

Der Aufbau des Kühlers besteht aus einem Körper aus Metallen mit hoher Wärmeleitfähigkeit, in der Regel Aluminium oder Kupfer, und einer Rippenstruktur, die die Wärmeabgabefläche vergrößert. Die Geometrie der Rippen kann an die Art der Kühlung angepasst werden - bei passiven Systemen werden Kühler mit einer großen Luftkontaktfläche verwendet, während bei aktiven Systemen, die mit Lüftern oder Kühlflüssigkeitssystemen arbeiten, die Konstruktion so optimiert wird, dass der Wärmestrom maximiert und der Luftwiderstand minimiert wird.

Kühler werden in Energie-, Halbleiter- und Stromversorgungssystemen eingesetzt, wo ein effektives Management der Wärmeverluste entscheidend ist. In der Elektronik ist der Kühler ein integraler Bestandteil der Kühlung von Prozessoren, Leistungstransistoren, Verstärkern und LED-Modulen und gewährleistet eine stabile Leistung bei hoher Wärmebelastung. In industriellen Systemen werden spezielle Konstruktionen zur Kühlung von Stromrichtern, Transformatoren und Leistungselektroniksystemen verwendet, bei denen sich die Effizienz des Wärmeaustauschs direkt auf die Zuverlässigkeit des Systems auswirkt.

Die Wirksamkeit eines Kühlers hängt vom Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten des Materials, seiner Masse und der Art und Weise ab, wie es an der Oberfläche des Wärmeübertragungselements angebracht ist. Die Verwendung von Wärmeleiterpasten, leitenden Bändern und Steckverbindern minimiert den Wärmewiderstand an der Grenzfläche, was die Effizienz der Energieableitung erhöht. Hybride Kühler, die natürliche und erzwungene Konvektion kombinieren, werden bei Anwendungen mit erhöhtem Kühlbedarf eingesetzt, während Hochleistungssysteme flüssigkeitsgekühlte Systeme und die Verwendung von Wärmekammern und Wärmerohren einsetzen, um den Wärmetransport über eine größere Entfernung zu unterstützen.

Die bei der Konstruktion von Kühlern verwendeten Materialien werden Oberflächenbehandlungen wie Eloxierung oder Pulverbeschichtung unterzogen, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern und die Wärmeabgabeeigenschaften zu beeinflussen. Für Anwendungen, die eine Gewichtsminimierung erfordern, werden leichte Verbundwerkstoffe verwendet, die ein optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Kühlleistung bieten. Bei der dynamischen Analyse der Wärmeübertragung in Kühlern werden die Auswirkungen von Wärmestrahlung, Luftströmungsturbulenzen und lokalen Temperaturgradienten berücksichtigt, was für die präzise Auslegung von Kühlsystemen für Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Betriebsstabilität erfordern, entscheidend ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH