+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Redoxreaktion ist ein chemischer Prozess mit gleichzeitigen Oxidations- und Reduktionsreaktionen, bei denen Elektronen zwischen den Reaktanten ausgetauscht werden. Bei jeder Redoxreaktion verliert eine Substanz Elektronen (Oxidation), während die andere Elektronen gewinnt (Reduktion). Dieser Mechanismus liegt zahlreichen chemischen, elektrochemischen und biologischen Prozessen zugrunde, darunter Korrosion von Metallen, Verbrennungsreaktionen, Stoffwechselumwandlungen und Energieerzeugung in elektrochemischen Zellen.
Das Redox-Phänomen ergibt sich aus der Differenz der Elektrodenpotentiale zwischen den beteiligten Substanzen, die die Richtung des Elektronenflusses und die Energie der Reaktion bestimmt. Das System kann mit Hilfe von Halbreaktionsgleichungen beschrieben werden, die Oxidations- und Reduktionsprozesse getrennt abbilden, was die Bilanzierung von Redoxreaktionen in wässrigen Lösungen und gasförmigen Systemen ermöglicht.
Im Rahmen der Elektrochemie spielen Redoxreaktionen eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung elektrischer Spannung in galvanischen und elektrolytischen Zellen, wo chemische Umwandlungen genutzt werden, um chemische Energie in elektrische Energie umzuwandeln oder umgekehrt. In Kathoden-Anoden-Systemen ist die Anode die Elektrode, an der der Oxidationsprozess stattfindet, während die Kathode für die Reduktion verantwortlich ist. Das Standardpotenzial einer Elektrode bestimmt die Fähigkeit eines bestimmten Elements oder Ions, Elektronen abzugeben oder aufzunehmen, was eine Vorhersage des Reaktionsverlaufs und seiner Thermodynamik ermöglicht.
Redoxreaktionen sind auch in der Werkstofftechnik unverzichtbar, wo kontrollierte Oxidation und Reduktion die Synthese chemischer Verbindungen mit gewünschten Eigenschaften ermöglichen, z. B. Korrosionsschutzschichten Halbleitermaterialien oder industrielle Katalysatoren. In der Biochemie unterstützen diese Reaktionen die Prozesse der Zellatmung, der Photosynthese und der ATP-Synthese, bei denen Elektronen in Stoffwechselwegen transportiert werden und die Umwandlung chemischer Energie in Formen ermöglichen, die von lebenden Organismen genutzt werden.
In der Umwelttechnik werden Redoxreaktionen bei der Wasserreinigung, der Reduzierung gasförmiger Schadstoffe und der Neutralisierung giftiger Chemikalien durch ihre kontrollierte Umwandlung in weniger reaktive oder inerte Verbindungen eingesetzt. Redoxsysteme in Kombination mit modernen elektrochemischen Methoden werden in Energiespeichertechnologien eingesetzt, z. B. in Durchflussbatterien, bei denen reversible Oxidations- und Reduktionsreaktionen eine langfristige Energiespeicherung und -umwandlung in industriellem Maßstab ermöglichen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.