+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Brechung - Definition

Brechung ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich die Ausbreitungsrichtung einer Welle, in der Regel einer Licht- oder elektromagnetischen Welle, beim Übergang zwischen Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes ändert. Sie ist das Ergebnis einer Änderung der Geschwindigkeit der Welle beim Überqueren der Grenze zwischen zwei Medien, wodurch der Weg der Welle gemäß dem Snellius'schen Gesetz gekrümmt wird. Dieses Phänomen tritt nicht nur bei Licht, sondern auch bei Schall-, seismischen, Radio- und Mikrowellenwellen auf.

In der Optik erklärt die Brechung Phänomene wie die Brechung des Lichts in Linsen, die Verzerrung des Bildes in Wasser oder die Wirkung von Prismen. In der Radiotechnik und Meteorologie bezieht sie sich auf die Krümmung des Weges von Funkwellen in der Atmosphäre, wo Temperatur-, Druck- und Feuchtigkeitsschwankungen die lokale Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen beeinflussen. Dies kann zu einer Vergrößerung der Reichweite von Funkwellen, so genannten troposphärischen Leitungsphänomenen oder Störungen des Signalempfangs führen.

Die atmosphärische Refraktion ist auch in der Astronomie von Bedeutung, wo sie eine scheinbare Verschiebung der Position von Himmelskörpern verursacht, insbesondere bei Beobachtungen in Horizontnähe. In der Geodäsie und in Navigationssystemen ist die Berücksichtigung der Refraktion für genaue Messungen und die Korrektur von Fehlern im Zusammenhang mit der Ausbreitung von Signalen durch die Atmosphäre unerlässlich.

In der technischen Analyse wird die Refraktion mit Hilfe von mathematischen Wellenmodellen beschrieben, einschließlich Differentialgleichungen und numerischen Verfahren zur Vorhersage des Wellenverlaufs in komplexen Umgebungen. Bei der Entwicklung von optischen Systemen, Antennen und Kommunikationssystemen müssen Brechungseffekte berücksichtigt werden, um die Genauigkeit des Betriebs zu gewährleisten und Signalverluste zu minimieren.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH