+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Reluktanz ist eine physikalische Größe, die den Widerstand beschreibt, den ein bestimmter magnetischer Kreis dem Fluss des magnetischen Flusses entgegensetzt. Sie ist analog zum Widerstand in elektrischen Schaltkreisen, bezieht sich aber auf Phänomene, die in einem Magnetfeld auftreten. Die Reluktanz hängt von der Geometrie des Magnetkreises und den Eigenschaften der Materialien ab, aus denen er aufgebaut ist, insbesondere von der Länge des magnetischen Pfades, der Querschnittsfläche und der magnetischen Permeabilität des Mediums.
Mathematisch gesehen ist die Reluktanz definiert als das Verhältnis der magnetomotorischen Kraft (MMF) zum magnetischen Fluss. In wird das SI-Einheitensystem in Ampere pro Weber (A/Wb) ausgedrückt. Sie steigt mit der Länge des Flusswegs und sinkt mit zunehmender Querschnittsfläche oder der Verwendung von Materialien mit höherer magnetischer Permeabilität. Vakuum und Luft, die eine sehr niedrige Permeabilität aufweisen, haben eine hohe Reluktanz, während ferromagnetische Materialien wie Stahl oder Eisen eine viel geringere Reluktanz haben.
Die Reluktanz spielt eine wichtige Rolle bei der Konstruktion von Transformatoren, Spulen, Motoren und elektromagnetischen Geräten, wo durch die richtige Führung des magnetischen Flusses eine hohe Energieeffizienz erreicht werden kann. In der technischen Praxis wird auch die Nichtlinearität der Reluktanz berücksichtigt, die sich aus der Sättigung der magnetischen Materialien und dem Vorhandensein von Luftspalten in den Kernen ergibt. In magnetischen Kreisen werden wie in elektrischen Kreisen Analogien zum Ohm'schen Gesetz verwendet, die eine Modellierung des Flusses durch vereinfachte Kreisgleichungen ermöglichen.
Durch das Verständnis und die Kontrolle der Reluktanz können magnetische Kreise hinsichtlich der Verluste, der Induktivität und der Feldverteilung optimiert werden, was sowohl bei Leistungsgeräten als auch bei Sensoren oder Aktoren für Systeme Automatik wichtig ist.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.