+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Rheostat ist ein einstellbarer Widerstand mit variablem Widerstandswert, der in elektrischen und elektronischen Systemen verwendet wird, um den Strom zu steuern und die Spannung in Stromkreisen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) zu regeln. Seine Funktionsweise beruht auf dem Ohm'schen Prinzip, wonach eine Änderung des Widerstands zu einer Änderung des Stromflusses im Stromkreis führt, was bei der Laststeuerung, der Parametersteuerung von Elektromotoren und in Laborsystemen, die eine präzise Einstellung der elektrischen Werte erfordern, verwendet wird.
Der Aufbau des Rheostats umfasst ein leitendes Widerstandselement aus Materialien mit hoher thermischer Stabilität und niedrigem Temperaturkoeffizienten, wie Nickel-Chrom-Legierungen, Mangan oder Konstantan. Ein Schieber oder Läufer, der mechanisch über die Oberfläche des Widerstandspfades bewegt wird, verändert die effektive Länge des Stromkreises, was den elektrischen Widerstandswert an einem bestimmten Kontrollpunkt beeinflusst. Je nach Ausführung können Rheostate in Draht-, Film- oder Flüssigkeitsform vorliegen, wobei das leitende Medium Elektrolyt mit einer einstellbaren Leiterbahnlänge ist.
Bei Hochleistungssystemen werden luft- oder flüssigkeitsgekühlte Rheostate verwendet, um die durch den Jouleschen Effekt erzeugte Wärme abzuführen und stabile Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Zur Steuerung können entweder manuelle Drehknöpfe oder mechanische oder elektronische Fernsteuerungssysteme für automatische Anwendungen verwendet werden.
Rheostate sind eine Schlüsselkomponente in Anwendungen, die eine sanfte Stromregelung erfordern, wie z. B. die Helligkeitsregelung von Beleuchtungen, die Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren und die Kompensation von Änderungen des Lastwiderstands in Messsystemen. In Energiesystemen werden sie als Anlaufwiderstände in Hochleistungsmotoren und als Dämpfungselemente in dynamischen Bremssystemen eingesetzt. In modernen Anwendungen wird ihre Funktion zunehmend von Halbleiterregelsystemen wie PWM-Steuerungen oder transistorisierten Leistungsreglern übernommen, aber Rheostate werden immer noch dort eingesetzt, wo eine einfache, zuverlässige und mechanisch robuste Regelungslösung erforderlich ist.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.