+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Wärmewiderstand ist eine physikalische Größe, die den Widerstand beschreibt, den ein Material oder System dem Wärmefluss entgegensetzt. Er entspricht dem elektrischen Widerstand, bezieht sich aber auf die Wärmeleitfähigkeit und nicht auf die elektrische Leitfähigkeit. Vereinfacht ausgedrückt, gibt er an, welche Temperaturdifferenz erforderlich ist, damit eine Einheit des Wärmestroms durch ein Element fließen kann. Die Einheit des Wärmewiderstands in SI ist Kelvin pro Watt (K/W).
In einem technischen Kontext tritt der Wärmewiderstand bei der Beschreibung des Wärmeflusses durch homogene und komplexe Strukturen auf - von einzelnen Materialschichten bis hin zu ganzen elektronischen Systemen. Er ist definiert als das Verhältnis zwischen der Temperaturdifferenz zwischen zwei Punkten und der zwischen ihnen fließenden Wärmeleistung. In realen Systemen kann er sowohl die Wärmeleitfähigkeit in Festkörpern als auch den mit der Leitung über Kontaktflächen, Konvektion oder Strahlung verbundenen Widerstand berücksichtigen.
Der Wärmewiderstand ist von besonderer Bedeutung in der Elektronik und Elektrotechnik, wo er eine Bewertung der Fähigkeit von Komponenten ermöglicht, die während des Betriebs erzeugte Wärme abzuführen. Dieser Parameter ist entscheidend für die Entwicklung von Leistungsschaltungen, Leistungstransistoren, LED Dioden, Mikroprozessoren und Geräten, die gekühlt werden müssen. Ein ermittelter Wärmewiderstandsgrenzwert ermöglicht eine Beurteilung, ob ein Bauteil innerhalb eines sicheren Temperaturbereichs arbeitet oder ob es einen Kühler, Wärmeleiterpasten oder andere Kühlsysteme benötigt.
Bei komplexen Strukturen kann der Wärmewiderstand eine Seriensumme aus den Widerständen der einzelnen Materialschichten und Kontakte sein. Die Variation dieses Parameters in Abhängigkeit von Temperatur, Kontaktfläche, Rauheit, mechanischem Druck und physikalisch-chemischen Eigenschaften der Oberfläche wird ebenfalls berücksichtigt. Die genaue Modellierung und Kontrolle des Wärmewiderstands ist ein wichtiger Bestandteil der Wärmetechnik, der sich auf die Zuverlässigkeit und Leistung technischer Systeme auswirkt.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.