+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

RSSI (Received Signal Strength Indication) - Definition

RSSI (Received Signal Strength Indication) ist ein technischer Parameter, der den Leistungspegel eines von einem Kommunikationsgerät empfangenen Funksignals angibt, normalerweise ausgedrückt in Dezibel (dB relativ zum Milliwatt (dBm) ausgedrückt. In der Praxis liefert er ein Maß für die Stärke des Signals, das vom Sender zum Empfänger kommt, und wird verwendet, um die Qualität der Verbindung in drahtlosen Systemen wie Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, GSM, LTE oder standortbezogenen Systemen zu bewerten.

RSSI ist kein absoluter Wert mit einem einheitlichen Maßstab, sondern ein relativer Indikator, dessen Interpretation je nach Gerätehersteller und Implementierung der Funkchips variieren kann. In vielen Fällen hat er die Form einer ganzen Zahl auf einer herkömmlichen Maßstäbe (z. B. von 0 bis 100), wobei höhere Werte ein stärkeres Signal anzeigen. In Low-Level-Systemen wird RSSI oft in einen Spannungswert umgewandelt, der dem Leistungspegel der Empfangsschaltung entspricht.

In praktischen Anwendungen wird dieser Parameter zur Reichweitenoptimierung, zur Auswahl des besten Übertragungskanals, zur Umschaltung von Roaming Access Points und als Hilfsindikator in funksignalbasierten Lokalisierungssystemen verwendet. Im Zusammenhang mit der physikalischen Schicht der drahtlosen Kommunikation ermöglicht der RSSI eine Beurteilung, ob der Signalpegel ausreicht, um eine zuverlässige Datenübertragung mit dem angegebenen Durchsatz und der Störfestigkeit zu gewährleisten.

Aus Sicht der Funksystemtechnik ist RSSI neben SNR (Signal-Rausch-Verhältnis), BER (Bitfehlerrate) und der Kanalqualität einer von mehreren Diagnoseparametern, die zusammen eine Bewertung der Übertragungsbedingungen und adaptive Entscheidungen durch Kommunikationsprotokolle ermöglichen. In Systemen mit einer hochdynamischen Umgebung, wie z. B. in Mobilfunknetzen oder IoT, sind die Schwankungen der RSSI-Werte eine wichtige Quelle für Informationen über Interferenzen, Signaldämpfung und das Vorhandensein physischer Hindernisse.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH