+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Simens (S) ist die SI-Einheit der elektrischen Leitfähigkeit , die der Kehrwert von ohm (Ω), der Einheit des elektrischen Widerstands, ist. Sie gibt die Fähigkeit eines Bauteils oder Materials an, Elektrizität zu leiten. Ein Simens entspricht der Leitfähigkeit, bei der ein Strom von einem Ampere (A) durch ein Element unter einer angelegten Spannung von einem Volt (V) fließt. Mathematisch wird er als S = A/V ausgedrückt, was die lineare Beziehung zwischen Spannung und Strom in einem Leiter gemäß dem Ohmschen Gesetz widerspiegelt.
In elektronischen und elektrischen Systemen bezieht sich die in Simens gemessene Leitfähigkeit sowohl auf die Eigenschaften einzelner Komponenten - wie Widerstände, Dioden oder Transistoren - als auch auf ganze Materialien oder Strukturen, in denen Strom fließt. Bei Materialien wird die Leitfähigkeit (auch als Leitfähigkeit bezeichnet) als Kehrwert des spezifischen Widerstands ausgedrückt und hängt von der chemischen Zusammensetzung, der Kristallstruktur und der Temperatur ab.
Diese Einheit ist auch in der Analyse von Wechselstromkreisen anwendbar, wo sie verwendet wird, um den Leitwert - die reale Komponente der Admittanz - zu beschreiben, d. h. den Kehrwert der Impedanz. Aufgrund seiner weit verbreiteten Verwendung in der Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation und Festkörperphysik ist Simens ein wichtiger Bestandteil der Analyse des Verhaltens elektrischer Systeme und ermöglicht eine genaue Modellierung von Ladungsfluss und Energieverlusten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.