+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Celsiusskala - Definition

Die Maßstäbe der Celsius-Skala sind eine allgemein gebräuchliche Methode zur Angabe der Temperatur im metrischen System, die auf den thermischen Eigenschaften von Wasser beruht. Sie wurde im 18. Jahrhundert von dem schwedischen Astronomen Anders Celsius eingeführt und basierte ursprünglich auf zwei Bezugspunkten: dem Schmelzpunkt von Eis und dem Siedepunkt von Wasser, gemessen bei atmosphärischem Standarddruck. In ihrer modernen Definition ist die Maßstäbe direkt mit dem SI-System verbunden und die absolute Temperatur wird in kelvins (K) ausgedrückt.

Die Einheit der Celsius-Maßstäbe ist das Grad Celsius, das mit dem Symbol "°C" bezeichnet wird. Gegenwärtig ist der Wert von einem Grad Celsius identisch mit dem Wert von einem Kelvin, während die Verschiebung des Nullpunkts dazu führt, dass 0 °C 273,15 K entspricht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maßstäbe der Celsius-Skala mit der thermodynamischen Physik übereinstimmen und bei der Analyse thermischer Prozesse parallel zu Kelvin verwendet werden können. Die Maßstäbe werden als so genannte relative Maßstäbe eingestuft, da ihr Nullpunkt nicht die Abwesenheit von Wärmeenergie, sondern den Gefrierpunkt von Wasser darstellt.

Die Celsius-Skala wird in der Wissenschaft, der Industrie, der Meteorologie, der Medizin und im täglichen Leben verwendet und ist in den meisten Ländern der Welt der Standard, mit Ausnahme u. a. der Vereinigten Staaten, wo die Fahrenheit-Skala weit verbreitet ist. Aufgrund ihres intuitiven Bezugs zu Naturphänomenen und der einfachen Interpretation von Temperaturunterschieden ist diese Maßstäbe besonders nützlich bei der Beschreibung von Umweltbedingungen und der Leistung von technischen Geräten.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH