+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der stationäre Zustand ist ein Begriff aus dem Bereich der Analyse dynamischer, elektrischer, mechanischer und thermischer Systeme und bezeichnet einen solchen Betriebszustand eines Systems, in dem alle Variablen, die sein Verhalten beschreiben, konstante oder periodisch wiederkehrende Werte erreichen und nicht mehr vorübergehend von der Zeit abhängen. Im Zusammenhang mit der Analyse des Systemverhaltens folgt der stationäre Zustand auf eine transiente Phase, in der das System auf eine Änderung der Ausgangsbedingungen oder des Eingangssignals reagiert.
Bei linearen Systemen wird der eingeschwungene Zustand durch eine konstante oder periodische Vorgabe erreicht, z. B. eine Sinus- oder Schrittspannung. Charakteristischerweise wird die Reaktion des Systems im eingeschwungenen Zustand vorhersehbar und nur durch die Eingangsparameter und die Eigenschaften des Systems selbst beschrieben, unabhängig von den Anfangsbedingungen. Für Systeme, die durch Differential- oder Differenzialgleichungen beschrieben werden, bedeutet dies, dass die allgemeine Lösung mit der Zeit zu einer erzwungenen Lösung konvergiert, während die freien Komponenten - die von der Anfangsbedingung abhängen - verschwinden.
Der stationäre Zustand ist für die Analyse und den Entwurf von technischen Geräten von entscheidender Bedeutung, da er eine Bewertung ihrer Leistung unter Nennbedingungen ermöglicht und die Gleichungen, die das Verhalten des Systems beschreiben, vereinfacht. In der Elektrotechnik bezieht sich der Begriff unter anderem auf stabile Werte von Spannungen und Strömen in Schaltkreisen, nachdem die mit Induktivität und Kapazität verbundenen Einschwingvorgänge abgeklungen sind. In der Automatik und Regel- und Steuertechnik ermöglicht sie die Bewertung der Regelgenauigkeit und des statischen Fehlers. Bei periodischen Systemen wie Filtern oder leistungselektronischen Umrichtern kann der stationäre Zustand zyklisch sein, was die Synchronisation mit dem Eingangssignal widerspiegelt.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.