+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Tabellierung - Definition

Die Tabellenkalkulation (lookup table, LUT) ist eine Technik, die in der Informatik, Elektronik und in digitalen Systemen verwendet wird, um komplexe Berechnungen oder logische Operationen durch direkten Zugriff auf vorbereitete, in einer Matrix gespeicherte Ergebnisse zu ersetzen. Anstatt den Wert einer Funktion jedes Mal in Echtzeit neu zu berechnen, greift das System auf einen vorgefertigten Datensatz zurück, was die Verarbeitungszeit erheblich verkürzt und die Hardware- oder Softwarekomplexität der Lösung reduziert.

LUTs werden häufig in Mikroprozessoren, FPGAs, DSP-Systemen (digitale Signalverarbeitung) sowie in Computergrafik-Algorithmen, Datenkompression oder Kodierung verwendet. In digitalen Schaltkreisen hat das LUT oft die Funktion, Eingangsbits nach einer vordefinierten Logik auf bestimmte Ausgangszustände abzubilden. Im Rahmen der Programmierung ermöglichen Arrays zum Beispiel die schnelle Berechnung von Werten trigonometrischer Funktionen, Logarithmen oder Interpolationsoperationen, was besonders in Systemen mit begrenzten Rechenressourcen wichtig ist.

In der digitalen Elektronik, insbesondere in programmierbaren Logikstrukturen wie FPGAs, sind LUTs die Basisblöcke, die kombinatorische Funktionen umsetzen. Jedes LUT kann je nach Anzahl der Eingänge eine beliebige binäre Logikfunktion abbilden, was es zu einem vielseitigen und flexiblen Werkzeug für die Implementierung von Benutzerlogik macht. In diesem Fall tragen Arrays dazu bei, die logischen Pfade zu verkürzen und damit die Geschwindigkeit der gesamten Schaltung zu verbessern.

Arrays können sowohl im statischen Speicher (ROM, SRAM) als auch im dynamischen Speicher implementiert werden, und ihre Wirksamkeit hängt von der richtigen Gestaltung der Adressierungsstruktur und der Art der Datenspeicherung ab. Es handelt sich um eine wirksame Methode, insbesondere wenn die Berechnung von Funktionswerten zeit- oder ressourcenintensiv ist und die Zahl der möglichen Eingaben begrenzt und genau definiert ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH