+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Viskosimeter ist ein Messgerät zur Bestimmung der Viskosität einer Flüssigkeit, d. h. des Widerstands, den eine Flüssigkeit beim Fließen oder bei der Verformung durch äußere Kräfte ausübt. Die Viskosität ist eine wichtige rheologische Eigenschaft einer Flüssigkeit, die ihr Verhalten beim Fließen, Schmieren, Mischen oder Transportieren beeinflusst. Die Messung der Viskosität ist in der Chemie, Petrochemie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in der Werkstofftechnik und Strömungsmechanik von entscheidender Bedeutung.
Viskosimeter werden je nach Funktionsprinzip in verschiedene Typen eingeteilt: Kapillar-, Dreh-, Kugel-, Vibrations- und andere. Ein Kapillarviskosimeter, das auf dem Poiseuille'schen Gesetz basiert, misst die Zeit, die eine Flüssigkeit benötigt, um unter der Schwerkraft durch ein dünnes Rohr zu fließen. Ein Rotationsviskosimeter hingegen, das typisch für industrielle Anwendungen ist, bestimmt das Widerstandsmoment, das entsteht, wenn ein Zylinder oder eine Spindel, die in eine Flüssigkeit eingetaucht sind, gedreht wird, und misst so die dynamische Viskosität.
Bei Newtonschen Flüssigkeiten, deren Viskosität nicht von der Schergeschwindigkeit abhängt, ist die Messung eindeutig und unabhängig von den Strömungsbedingungen. Für nicht-newtonsche Flüssigkeiten, deren Eigenschaften sich unter Verformung ändern, sind anspruchsvollere Methoden und mathematische Modelle erforderlich, um die Beziehung zwischen Spannung und Schergeschwindigkeit zu beschreiben.
Digitale und automatische Viskosimeter bieten zusätzliche Funktionen wie Temperaturmessung, Datenprotokollierung, Kalibrierungsmöglichkeit und Computerschnittstellen, um die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messungen zu erhöhen. Eine präzise Viskositätsbestimmung ist für die Qualitätskontrolle, die Prozessoptimierung und die Vorhersage des Flüssigkeitsverhaltens unter verschiedenen Betriebsbedingungen unerlässlich. Die Viskosimetrie ist ein wichtiges Diagnose- und Konstruktionswerkzeug in vielen Bereichen der Technik und der angewandten Wissenschaft.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.