+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Höhenmesser ist ein Messgerät zur Bestimmung der relativen oder absoluten Höhe eines bestimmten Punktes in Bezug auf ein angenommenes Referenzniveau, in der Regel die Meereshöhe oder die Bodenoberfläche. In der Luftfahrt, im Vermessungswesen, in der Meteorologie und bei industriellen Anwendungen hat ein Höhenmesser eine wichtige Navigations-, Kontroll- oder Diagnosefunktion, die eine präzise Verfolgung von Positionsänderungen in der vertikalen Achse ermöglicht.
Die gebräuchlichste Art von Höhenmessern ist der barometrische Höhenmesser, dessen Funktionsweise auf dem Verhältnis zwischen dem Luftdruck und der Höhe über dem Meeresspiegel beruht. Der vom Sensor oder der Aneroidkapsel gemessene Druck wird auf der Grundlage bekannter physikalischer Beziehungen und unter Berücksichtigung der Standardatmosphäre in die entsprechende Höhe umgerechnet. Diese Geräte müssen regelmäßig kalibriert werden, da die Wetterbedingungen schwanken und ein Referenzdruck (QNH, QFE) festgelegt werden muss.
Eine andere Lösung sind Radar- und Laserhöhenmesser, die das Prinzip der Messung der Rücklaufzeit einer von der Bodenoberfläche reflektierten elektromagnetischen Welle nutzen. Sie ermöglichen die direkte Messung der Höhe über Grund (AGL - Above Ground Level), unabhängig von Änderungen des atmosphärischen Drucks, was besonders in der militärischen Luftfahrt, der unbemannten Automatik und der Feldrobotik von Bedeutung ist. Moderne Systeme verwenden auch Satellitenaltimeter (GNSS), die die Höhe auf der Grundlage der geografischen Position relativ zu einem Referenzellipsoid berechnen.
Höhenmesser können als analoge Instrumente mit mechanischer Anzeige oder digital mit einem Display und zusätzlichen Funktionen wie Datenaufzeichnung, Höhenalarm, Temperaturkompensation oder Integration mit anderen Navigationssystemen ausgeführt sein. Die Messgenauigkeit hängt von der Art des Instruments, den Umgebungsbedingungen, der Erfassungsmethode und der Kalibrierungsmethode ab. In speziellen Anwendungen sind Höhenmesser ein wichtiger Bestandteil der Flugbahnkontrolle, der Betriebssicherheit und der Umweltanalyse.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.