+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Leistungsverstärker - definition

Leistungsverstärker ist ein elektronisches Gerät oder eine elektronische Schaltung zur Erhöhung der Leistung eines elektrischen Signals, so dass es, so dass es in der Lage ist, Lasten mit relativ hoher Impedanz zu treiben impedanz und Leistungsanforderungen, wie z. B. Lautsprechern, elektro-akustische Wandler, heizelemente, motoren oder Antennensysteme. Ein Leistungsverstärker verändert nicht den Inhalt des Signals, sondern stellt die für die effektive Nutzung des Signals erforderliche Energie in der letzten Stufe des Signalwegs bereit.

Der Hauptzweck eines Leistungsverstärkers ist die Umwandlung eines niedrigen-eingangssignal mit niedriger Spannung - das normalerweise von einem Vorverstärker oder einer Signalquelle geliefert wird - in ein Signal mit einer höheren Spannung, strom, oder beides, unter Beibehaltung der höchstmöglichen Wiedergabetreue der ursprünglichen Wellenform. Energie-Effizienz, verstärkungslinearität, bandbreite und Begrenzung der Verzerrung sind wichtige Entwurfskriterien. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Umwandlungseffizienz, abhängig von der Betriebsklasse des Verstärkers (e.g. A, B, AB, D), die sich auf den Energieverbrauch, wärmeabgabe und Systemgröße.

Leistungsverstärker werden in vielen Bereichen eingesetzt: von Beschallungsanlagen, wo sie Lautsprecher in Konzertsälen und Kinos versorgen, bis hin zu Laborgeräten, medizinische Geräte, funksendern und industriellen Steuerungssystemen. Ihr Aufbau kann auf diskreten Bauteilen beruhen, bipolare Transistoren, MOSFETS-ach, integrierten Schaltungen, oder elektronenröhren - je nach den Anforderungen der Anwendung und der Betriebsumgebung.

Ein wichtiges Konstruktionselement ist auch das Kühlsystem, zur Ableitung der im Betrieb entstehenden Wärme, insbesondere bei Hochleistungsverstärkern-leistungsverstärkern. Parameter wie die Ausgangsleistung, lastimpedanz, koeffizient dämpfungsfaktor, frequenzgang oder Gesamt harmonische Verzerrung (THD) werden verwendet, um die Qualität und Eignung eines Leistungsverstärkers für eine bestimmte technische Anwendung zu beurteilen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH