+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Operationsverstärker - definition

Operationsverstärker ist ein universeller, hohe-elektronische Hochleistungskomponente, in der Regel in Form einer integrierten Schaltung, zur Verstärkung der Spannungsdifferenz zwischen zwei Eingängen: nicht-invertierend und invertierend. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip der rückkopplung, das eine präzise Steuerung der Verstärkung und der Form des verarbeiteten Signals ermöglicht. Dank seiner Vielseitigkeit, ist der Operationsverstärker ein grundlegender Funktionsblock in analogen elektronischen Schaltungen, wie z.B. Filter, integratoren, differenzierern, komparatoren, verstärker oder Analog-nach-digital-Wandler-digitale Wandler.

Der ideale Operationsverstärker zeichnet sich durch eine unendliche offene-spannungsverstärkung, unendliche Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz Null, was bedeutet, er belastet die Signalquelle nicht und kann jede Last ohne Signalverlust treiben. In der Praxis, sind diese Parameter physikalisch begrenzt, aber moderne Designs bieten eine sehr hohe Leistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen.

Operationsverstärker sind für den Betrieb in linearen und nicht-linearen Konfigurationen. In linearen Konfigurationen, implementieren sie.u.a. präzise Verstärkung von Analogsignalen, spannungssummierung, filterung und Korrektur. Bei nicht-linearen Anwendungen, können sie als Schwellwertdetektoren fungieren, schalter oder Wellenformgeneratoren. Breiter Frequenzbereich, geringes Rauschen, schnelle Impulsantwort und die Fähigkeit, mit sehr kleinen Signalen zu arbeiten, machen sie in Messsystemen unverzichtbar, datenerfassung und Audiogeräten.

Strukturell, enthält ein Operationsverstärker interne Eingangsstufen zur, verstärkung und Ausgangsstufen, basiert in der Regel auf Bipolartransistoren oder MOSFETs-ach, und sein Betrieb hängt von externen passiven Elementen ab, die die Funktion der Schaltung bestimmen. Standard-Modelle, wie zum Beispiel der LM741, TL081 oder moderne Op-schienen-Operationsverstärker-sind-schiene, werden häufig in der Ausbildung, forschung und Elektronikindustrie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH