+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+320 000 kunder fra 150 lande
Det er et meget nyttigt værktøj, der gør det muligt at indsnævre produktsøgningsområdet med filtre, hvormed du kan vælge specifikke parametre, der er karakteristiske for et givet produkt. For at bruge denne funktion skal du afkrydse den søgte værdi for den specifikke parameter.
Valg af en given parameterværdi vil resultere i en begrænsning af søgeområdet til de produkter, der opfylder dette kriterium. Det er muligt at afkrydse flere værdier ad gangen for en parameter. Valg af en specifik værdi for den valgte parameter medfører opdatering af de mulige værdier, der kan vælges i andre parametre.
De værdier, der ikke opfylder nogen kriterier, er gråtonede og placeres i slutningen af listen.
Mens parametrene specificeres, er produktlisten tom.
For at kontrollere, hvilke komponenter der opfylder den valgte betingelse, skal du klikke på knappen "use filter". Så vil alle produkter med de søgte egenskaber blive vist på skærmen. En given parameterbegrænsning kan frit ændres ved at fjerne det tidligere anvendte filter eller ved at sætte flueben ud for den valgte værdi.
En given parameterværdi kan hurtigt findes ved at indtaste en given sætning eller værdi i søgefeltet, der er placeret under vinduet med parameterværdierne.
Denne funktionalitet tilbyder også andre bekvemmeligheder.
I tilfælde af numeriske parametre kan man søge på værdierne:
(important note - do not put a blank space before, after and between operators)
The parameters system can also interpret correctly basic numerical prefixes of the values, for example - mili - m; kilo - k; nano - n.
Bemærk!
I søgevinduerne for parameterværdier må der ikke anvendes basisenheder (f.eks. ampere - A; volt - V; farad - F osv.)
Brug kun præfikser, når det er nyttigt.
Hvis du bruger søgeparameterens værdivindue, og du er interesseret i listen over artikler, der opfylder de afkrydsede værdier, svarer det at trykke på enter-knappen til at klikke på "use filter".
Hvis du desuden ønsker at se listen over alle artikler, der har fået tildelt værdier for en given parameter, skal du blot placere markøren i det tomme søgefelt for denne parameter og klikke på tasten "enter".
På den anden side kan du bruge knappen "remove filter" til at fjerne alle værdier for den valgte parameter.
Hvis antallet af tilgængelige parametre for en given gruppe eller antallet af søgeresultater er højere end det, der vises som standard, kan du tilføje de næste ved hjælp af knappen "add filter". Derefter viser skærmen en liste med mulige parametre, der kan vælges. Du skal bare sætte kryds ved den ønskede parameter og derefter acceptere valget med knappen "confirm changes". På samme måde kan du annullere en parameter ved at krydse den af på listen og derefter acceptere dit valg med knappen "accept changes". Parametre kan også frit slås fra ved hjælp af "x" ved et givet vindue.
Hvis du bruger indstillingen "Tilføj filter" bag vinduerne med parametre, kan du tilføje yderligere parametre, hvormed en proces med produktfiltrering finder sted.
Alle parametre for artikler fra en given gruppe eller fra søgeresultatet er tilgængelige på listen. Det er muligt at sortere listen efter en parameters navn, efter enhed eller efter antal forekomster af produktet.
Derudover kan du indsnævre søgeområdet til den valgte producents produkter. Listen over tilgængelige producenter vises i det første parametervindue, og du kan - afhængigt af dine behov - vælge en producent, nogle få af dem eller ikke vælge nogen.