+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLos cables de red RJ45 se utilizan para conectar computadoras, servidores, enrutadores, televisores, consolas o cualquier otro dispositivo a Internet y redes locales. Cabe recalcar que los cables de red para Internet no son lo mismo que cables telefónicos. Se diferencian en la estructura interna y los terminales (el primero es RJ45 y el segundo es RJ11). Los cables telefónicos tampoco fueron diseñados para la transmisión de datos de alta velocidad como lo son los cables de red.
Por supuesto, no todos los cables Ethernet son iguales y su selección es enorme – el catálogo de TME incluye más de 3000 productos de este tipo. Las especificaciones de los cables de red definen cuidadosamente el tipo de red en la que se pueden utilizar, su resistencia a las condiciones externas y la velocidad de Internet alcanzable (dependiendo, por supuesto, de la oferta del operador). Los cables Ethernet pueden y deben estar blindados. El blindaje y su tipo indican qué tan resistente es el cable a la interferencia causada por otros cables cercanos, dispositivos o campos magnéticos fuertes. Para que los cables sean visibles, también vale la pena prestar atención al color de la trenza, que también puede ser importante a la hora de identificar los cables. También podemos elegir si el cable RJ45 va a ser plano o redondo.
El par trenzado sin blindaje (UTP) es un tipo de cable eléctrico que consiste en pares de alambres trenzados, sin blindaje ni para todo el cable ni para pares de alambres individuales. La torsión de un par de cables suele ser de 1 vuelta cada 6-10 cm, cada par es diferente. Esto reduce los campos electromagnéticos y protege la transmisión de interferencias ambientales.
Este tipo de cable se utiliza habitualmente en redes informáticas y telefónicas. Para la transmisión de señales en redes informáticas de categoría 3 (utilizada a velocidades de 10 Mbps), categoría 5 (utilizada a velocidades de 100-1000 Mbps) y categoría 6 (utilizada a velocidades de 1-10 Gbps). Actualmente, se utilizan principalmente pares trenzados de categoría 5 y 6.
La popularidad de UTP se debe principalmente al hecho de que es mucho más económico que otros tipos de pares trenzados blindados.
El par trenzado blindado es un tipo de par trenzado que se utiliza en las redes Ethernet. El escudo eléctrico hace que la señal transmitida a través de él sea menos susceptible a interferencias externas y minimiza la emisión de interferencias de radio. Según la norma ISO/IEC 11801, se distinguen los siguientes tipos de par trenzado blindado:
Los tipos más populares de par trenzado blindado son:
F/UTP (FTP) - cuatro pares de cables envueltos en papel de aluminio.
S/FTP - cada par de cables tiene papel de aluminio y los cuatro pares de cables están cubiertos con un blindaje de cobre. Estos son los cables necesarios para los cables de categoría 7, por ejemplo.
El uso de cables blindados requiere que el contratista de cableado estructurado sea consciente de los principios de blindaje de edificios y conexión equipotencial adecuados. El principio básico del blindaje es conectar correctamente a tierra el blindaje en ambos extremos del cable. De lo contrario, la pantalla actuará como antena transmisora y receptora, degradando la calidad de la señal. Cuando las redes eléctricas y de telecomunicaciones no funcionan correctamente, el blindaje del cable Ethernet puede actuar como conductor de protección. No hay que olvidar nunca que, además del riesgo de descarga eléctrica, la corriente que circula por la pantalla provoca un deterioro importante de los parámetros de transmisión.
Aunque un tipo de cable RJ45 se suele utilizar con más frecuencia, los cables de red también difieren en categorías (según la norma europea EN 50173). La división en categorías está dictada por el ancho de banda y la posible longitud de la conexión que se puede lograr con un ancho de banda específico. Actualmente, la elección suele limitarse a tres opciones. Los cables Ethernet son la categoría recomendada para las siguientes redes:
Categoría 5: el cable de red más popular
El cable de Internet CAT 5 es el estándar de cableado de red más utilizado. Por lo tanto, se pueden encontrar no solo en redes domésticas, sino también en redes corporativas estructuradas simples.
Los límites se alcanzan cuando la velocidad de datos supera 1 Gbps. Sin embargo, el cuello de botella del sistema siempre son las computadoras y los discos duros, por lo que en el caso de distancias más largas y la necesidad de usar un cable más largo, puede considerar usar RJ45 de una categoría superior.
Categoría 6: cables de red empresarial
Los cables de Internet de esta categoría se utilizan principalmente en campos profesionales. Por lo tanto, son útiles cuando necesita transferir grandes cantidades de datos. El estándar de Categoría 6a también es adecuado para 10 Gbps. Esto se debe a que los pares de cables están blindados individualmente.
Categoría 7: cable de internet para las aplicaciones más exigentes
Los cables de red de esta categoría ofrecen una mayor velocidad de transmisión y un mejor blindaje. Seguramente se utilizarán en soluciones avanzadas. Todos los cables de Internet de categoría 7 tienen cuatro pares de hilos blindados individualmente, que además tienen un blindaje común. Como resultado, obtiene la protección contra interferencias más alta posible.
Los cables de red en este caso tienen dos tipos de conectores estándar y se recomiendan para proteger la infraestructura de edificios nuevos.
Categoría 8: cables Ethernet para centros de datos
Los cables de red de esta categoría están diseñados específicamente para centros de datos donde la distancia entre los enrutadores y los servidores suele ser corta. Sin duda, esto permite una transferencia de datos muy rápida, sin necesidad de utilizar cables de fibra óptica.
La categoría principal de cables CAT 8 admite las frecuencias operativas más altas. Son posibles tasas de transferencia de hasta 40 Gbps, y este tipo de cable está protegido de manera óptima contra interferencias. Sin embargo, no hay que olvidar que este estándar solo admite transmisiones en distancias muy cortas.
En los entornos domésticos y comerciales de hoy, los conectores RJ45 se utilizan principalmente para conectar dispositivos habilitados para Internet directamente a hardware como módems, enrutadores y servidores. El término "conector RJ45" generalmente se refiere a las versiones macho y hembra de estos contactos y enchufes.
Definición técnica de RJ45
La mayoría de los cables Ethernet estándar tienen un núcleo de cuatro hilos dobles trenzados para un total de ocho hilos simples. El conector R J45 separa estos 8 hilos, por lo que el cableado RJ45 se basa en la configuración 8P8C (8 posiciones, 8 pines). El conector RJ45 también incluye un pestillo para evitar el acoplamiento con otros conectores estándar visualmente similares, pero eléctricamente incompatibles. También evita el apagado accidental.
Para que el conector de red RJ45 funcione correctamente, los ocho hilos del cable Ethernet deben insertarse en el conector enchufable en la posición correcta. En el caso de RJ 45, esto se hace de acuerdo con los estándares de cableado T568A o T568B. Cada uno de estos estándares tiene su propio código de colores de cableado y dos tipos diferentes de conexiones.
Almacén: