+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLas carcasas de dispositivos electrónicos tienen una función simple y al mismo tiempo muy importante. Protegen los sistemas de la actividad de factores externos. Por esta razón deben ser bien ajustadas a la forma y el tamaño de los elementos que se instalarán en ellas. En la mayoría de los casos una carcasa universal funcionará. Su diseño permite instalar cualquier tipo del sistema electrónico dentro, y además hay muchos tamaños que lo hace más fácil satisfacer las necesidades de uno.
Es muy importante ajustar los parámetros del producto que se ordena a las condiciones del ambiente en el que el sistema se instalará. Por esta razón hay que tener en cuenta la característica básica de la carcasa electrónica que es el código IP que describe el nivel de protección contra las materias extrañas (por ejemplo, polvo) y el agua. El primer dígito del código nos da la información sobre la protección contra el acceso de personas intrusas y sustancias sólidas. Cero significa que no hay ninguna protección. El nivel máximo es el 6 cual significa que no hay posibilidad de estropear el sistema incluso con el alambre y la carcasa es hermética al polvo. El segundo dígito indica nivel de impermeabilidad. Los elementos que no protegen contra el acceso del agua se han marcado con cero. El mayor grado de seguridad está garantizado por las carcasas electrónicas con el número 9 al final del código.
Dependiendo de las necesidades se puede elegir diferentes materiales de construcción. Puedes elegir una carcasa de plástico, aluminio o acero - cada de ellas será útil y cada de ellas se puede encontrar en la tienda TME. Es similar con la demanda de artículos específicos para el equipamiento - se venden versiones con una tapa y un lugar para colocar la batería, con un montaje especial, casquillo o bisagras. Gracias a la disponibilidad de muchos colores de la cubierta, también hay una buena posibilidad de ajustar la carcasa universal al color de los alrededores. Esto es muy útil cuando se la monta en lugares visibles.
Almacén: