+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másEl sensor de Hall es un componente que se usa ampliamente en la industria. Funciona basando en el efecto de Hall, que en el resumen, consiste en la creación de una diferencia en los potenciales eléctricos en el conductor colocado en un campo magnético. En base a este voltaje se obtienen las dimensiones que describen el campo electromagnético como la inducción magnética, la potencia o la corriente. Los sensores Hall se crean principalmente sobre la base de compuestos de indio (fosfuro o antimonio de indio), que tienen alta movilidad de portador de carga. A veces se usa el grafeno al construir un sensor de efecto Hall. ¿Dónde se aplican los sensores Hall? Sobre todo en en los indicadores de nivel de gasolina, en los módulos para ajustar el ángulo de los faros o en los sistemas ABS, en los que se utilizan para medir la velocidad de rotación de las ruedas. También se los usa en la industria energética, por ejemplo en los transformadores de corriente en los que se puede obtener un valor de corriente continua midiendo el flujo de inducción magnética.
La oferta de TME incluye más de 100 sensores de efecto Hall. Al elegir un sensor hay que tener en cuenta la temperatura de trabajo y la clase de sensor - se puede distinguir, entre otros, bipolar, omnipolar, unipolar o de posición angular. Sensibilidad es también importante - su relación con la temperatura y campo de medición (este depende de la clase - por ejemplo rango angular o rango de valores de la inducción magnética). En algunos casos también tensión del corriente y la clase de estanquidad de la carcasa pueden resultar un factor importante. TME ofrece los productos de empresas como Allegro Microsystems, Honeywell o Infineon Technologies.
Almacén: