+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másLos sistemas hidráulicos con control electrónico adecuado constituyen una parte importante de los sistemas mecatrónicos y son insustituibles cuando es necesario aplicar grandes fuerzas y momentos. En nuestro catálogo podrá seleccionar elementos según los accesorios necesarios en la categoría hidráulica y los sensores necesarios.Las características más importantes de los sistemas hidráulicos:
Unidades de presión
La presión se da en varias unidades, ambas las más populares, tomada del sistema SI, pascales (Pa) y megapascales derivados (MPa); 1 Pa = 1 N/m2, así como las barras (bar), cada una de las cuales equivale a 100.000 Pa o 0,1 MPa.
Presión: un elemento importante en la selección de productos
La presión máxima a la que puede funcionar un elemento determinado es uno de los parámetros importantes para seleccionar los componentes de la instalación que garantizarán un funcionamiento seguro y sin problemas de los dispositivos. Se trata tanto de conectores como válvulas u otros elementos de instalación.
Las instalaciones hidráulicas con un peso relativamente reducido permiten alcanzar fuerzas y momentos elevados. Las instalaciones hidráulicas permiten un movimiento mucho más suave en comparación con los accionamientos eléctricos o neumáticos. Uno de los principales inconvenientes de los sistemas hidráulicos es la necesaria estanqueidad de las conexiones de instalación y la sensibilidad a la contaminación del fluido de trabajo.
Como ya se mencionó, las fugas representan una seria amenaza para la eficiencia de los sistemas hidráulicos. Por este motivo, la selección de elementos para una correcta estanqueidad es crucial. Los materiales de sellado disponibles en nuestro catálogo son: EPDM, FKM, caucho NBR, NBR, PTFE. Cada uno de ellos tiene unas características específicas y podrás elegir fácilmente aquella que hará que nuestros accesorios hidráulicos sean perfectos para tu instalación.
EPDM
El término EPDM se refiere a un material que es una combinación de etileno, propileno y un monómero. En el lenguaje cotidiano se le llama caucho sintético. Gracias a una preparación y composición química adecuadas, se caracteriza por unas impresionantes propiedades de estanqueidad. Es extremadamente flexible y tiene una alta resistencia a la tracción. Es una alternativa al caucho natural obtenido de diversas especies de árboles. En la industria está marcado como EPDM.
FKM
FKM es una abreviatura de compuesto químico fluorado, también conocido como FPM. Para distinguir estos términos, FKM es la designación internacional ISO para todos los fluoroelastómeros, mientras que FPM es la designación alemana DIN. El término FKM abarca varias mezclas de polímeros sintéticos que comparten el monómero VDF (difluoruro de vinilideno). Presenta buena resistencia al calor y al ozono, así como a una amplia gama de productos químicos, lo que lo convierte en un elastómero "versátil".
NBR
La goma NBR es una mezcla de caucho que se caracteriza por una mayor resistencia a aceites, combustibles y grasas a medida que aumenta el contenido de ACN. Sin embargo, su resistencia a las bajas temperaturas del aire disminuye al aumentar el ACN. Se puede obtener una mezcla resistente al ozono combinando NBR con PVC en el proceso de producción. La combinación de NBR con resina fenólica produce un caucho elástico al estirarse y resistente al agua caliente.
La abreviatura NBR significa nitrilo, que es uno de los tipos de caucho más populares. Dependiendo de su composición, el caucho NBR puede ser resistente a aceites de motor, aceites de calefacción, aceites de transformadores, grasas, fluidos hidráulicos y muchos otros productos químicos. También es resistente a alcoholes, soluciones salinas, ácidos diluidos y álcalis. Sin embargo, no es resistente a aceites y grasas que contienen silicona, líquidos de frenos a base de glicol y líquidos hidráulicos HFD. Tampoco es resistente a ácidos concentrados, álcalis, hidrocarburos y ésteres aromáticos y clorados.
PTFE
Politetrafluoroetileno (PTFE), también llamado politetrafluoroeteno, es un polímero no ramificado, de estructura lineal, que contiene flúor y carbono, parcialmente cristalino. Se conoce con el nombre comercial Teflon™, propiedad de DuPont. Otros nombres comerciales de PTFE incluyen Dyneon PTFE (anteriormente Hostaflon) y Gore-Tex para membranas de PTFE.
El funcionamiento eficiente de los sistemas hidráulicos depende en gran medida de la estanqueidad de los elementos individuales, que se logra gracias a la buena conexión de los elementos de instalación y su calidad. Los accesorios hidráulicos, gracias a su buena calidad, influyen notablemente en la estanqueidad de toda la instalación. Su falta puede tener consecuencias desastrosas debido a la alta presión que reina en ellos. Por lo tanto, una comprobación minuciosa de la estanqueidad es de gran importancia para el funcionamiento de todo el sistema. Las pruebas de fugas se pueden realizar utilizando varios métodos.Uno de los métodos más precisos y relativamente económicos es el método de vacío y sobrepresión que utiliza un espectrómetro de gas y helio. Es un gas atóxico y no inflamable, incluso en combinación con otros gases, lo que le confiere una ventaja decisiva, garantizando la seguridad a la hora de comprobar la estanqueidad de la instalación.
El catálogo de TME ofrece la posibilidad de clasificar los elementos disponibles por: temperatura de funcionamiento, consumo de energía, tensión de alimentación, tamaño de los orificios de montaje y muchos otros. Esto le brinda la oportunidad de elegir elementos de instalación que sean perfectos para un proyecto específico.
Almacén: