+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La empresa Transfer Multisort Elektronik S.L.U. ha cambiado de dirección – consulta los detalles.
Aquí puede saber másMultímetros digitales portátiles están diseñados para la medida digital de la corriente continua (CC), variable y resistencia. Este tipo de dispositivos se pueden utilizar como un instrumento independiente o como un bloque del sistema central del registro y procesamiento de datos. Sus capacidades y parámetros metrológicos crean una amplia gama de aplicaciones en los sectores de laboratorio, taller e industrial.
Un multímetro es un instrumento que mide la corriente continua. Convierte el valor de voltaje en un valor de tiempo y luego cuenta digitalmente la medición de los pulsos del generador de referencia. Mientras mide el corriente promedia el voltajes de interferencia. Este factor causa una baja sensibilidad del voltímetro a las interferencias y los ruidos durante las mediciones de voltaje de CC (corriente continua). Se puede también medir la resistencia del dado elemento a través de medir la caída del voltaje en la resistencia. El multímetro está construido principalmente de los circuitos integrados. Esta solución garantiza una alta fiabilidad, tamaño pequeño y bajo consumo de energía.
Diferentes tipos de multímetros tienen varias funcionalidades, rangos de medición y resolución de la pantalla. Se puede distinguir dos grupos:
El multimetro manual tiene un conmutador, que permite elegir el rango preferido. Es una solución en la que predecimos conscientemente qué rango mediremos. Esto nos da la posibilidad de elegir un rango más alto. Es importante que uno no aumente los rangos durante la medición porque esto puede causar la quemadura de los contactos de conmutadores rotatorios. El otro tipo de los multímetros digitales está equipado con un cambio automático del rango de medición. Antes de usar este medidor hay que establecer la posición adecuada en el conmutador rotatorio, según lo que se desea medir. Después de configurar el conmutador se puede conectar los cables a la fuente que se está midiendo.
Almacén: