+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Energía radiante es una forma de energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticaso mediante un flujo de partículas emitidas por una fuente de radiación. Puede presentarse tanto como radiación electromagnética - que abarca desde ondas de radio hasta rayos gamma - como en forma de radiación corpuscular, como la emisión de partículas alfa, beta o neutrones. En ambos casos, la energía se transfiere a distancia sin necesidad de un medio material de transporte, lo que la diferencia de la energía mecánica o térmica.
En el caso de las ondas electromagnéticas, la energía radiante depende de la frecuencia de la onda y del número de fotones transportados, siendo cada fotón portador de una cantidad de energía proporcional a su frecuencia. Este fenómeno está descrito por la relación cuántica determinada por la constante de Planck. Esta energía puede ser absorbida por la materia, provocando diversos efectos como calentamiento, ionización, reacciones químicas o emisión de radiación secundaria. El grado de interacción de la radiación con un material depende de su longitud de onda, intensidad y de las propiedades físicas y químicas de la sustancia expuesta.
La energía radiante desempeña un papel fundamental en numerosos procesos naturales y tecnológicos. En astrofísica, es responsable del transporte de energía desde el interior de las estrellas, incluido el Sol, hacia el espacio y la superficie terrestre. En la tecnología se utiliza en telecomunicaciones, imagen médica, industria nuclear, energía solar, así como en diagnóstico y tratamiento. En el ámbito de la protección radiológica, la medición precisa de la energía radiante permite evaluar su impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.