+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Candela (cd) es la unidad básica de medida de la intensidad luminosa en el Sistema Internacional (SI), utilizada para cuantificar la cantidad de luz emitida por una fuente en una dirección específica. Representa la cantidad de luz percibida por el ojo humano, emitida por una fuente con una determinada característica de radiación. La definición de la candela se basa en la emisión de una radiación electromagnética monocromática con una frecuencia de 540 × 10^¹² Hz y una potencia radiante de 1/683 vatios por estereorradián, correspondiente al color verde, al cual el ojo humano es más sensible.
Esta unidad permite describir cuantitativamente las propiedades fotométricas de las fuentes de luz, independientemente de su diseño o principio de funcionamiento. La candela considera no solo la potencia física de la radiación, sino también la sensibilidad visual subjetiva del ser humano, lo que la convierte en un componente fundamental de la fotometría. Los valores expresados en candelas permiten comparar el brillo de distintas fuentes de luz y analizar su impacto en las condiciones de iluminación en un espacio determinado.
En aplicaciones técnicas, la candela se refiere a la intensidad luminosa direccional, es decir, la capacidad de una fuente para concentrar su emisión en una dirección determinada. Esto resulta crucial en el diseño de sistemas de iluminación funcional, faros, lámparas automotrices, señales luminosas y dispositivos de medición. En ingeniería de iluminación, los valores en candelas permiten determinar con precisión la distribución de la luz en el espacio y adaptar los sistemas de iluminación a los requisitos funcionales y normativos.
La candela está estrechamente relacionada con otras unidades fotométricas como el [lumen (flujo luminoso)(/es/news/library-articles/page/69180/) y el lux (iluminancia), lo que permite una descripción integral de las propiedades de la luz en sus distintas formas de interacción con el entorno y la percepción visual.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.