+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

RFID - definición

RFID (Radio-Frequency Identification) es una tecnología de identificación de objetos basada en la comunicación por radiofrecuencia, que permite la lectura y escritura automáticas de datos almacenados en circuitos electrónicos especiales llamados etiquetas (tags). El sistema RFID se compone esencialmente de tres elementos: un transpondedor con microchip y antena, un lector que emite ondas de radio y un sistema de gestión de datos. Gracias a su funcionamiento inalámbrico, RFID permite la identificación sin necesidad de contacto visual ni físico entre la etiqueta y el lector.

El principio de funcionamiento de RFID se basa en la emisión de ondas de radio por parte del lector, que activan la etiqueta que se encuentra dentro del rango. En respuesta, el tag transmite los datos almacenados en su memoria, que son recibidos e interpretados por el sistema. Según la aplicación y funcionalidad requerida, se emplean etiquetas pasivas, semiactivas o activas, que se diferencian por su fuente de alimentación, alcance y capacidades de comunicación. La frecuencia de operación de los sistemas RFID suele estar en una de tres bandas: LF (baja frecuencia), HF (alta frecuencia) o UHF (ultra alta frecuencia), lo cual influye en su alcance, velocidad de transmisión y resistencia a interferencias.

La tecnología RFID se utiliza ampliamente en logística, gestión de almacenes, comercio minorista, transporte, atención sanitaria, industria y control de accesos. Permite el seguimiento de mercancías en la cadena de suministro, inventarios automáticos, monitoreo del movimiento de personas y vehículos, así como la protección contra falsificaciones. En comparación con los códigos de barras, RFID ofrece mayor fiabilidad, mayor capacidad de datos y la posibilidad de leer múltiples etiquetas al mismo tiempo.

Desde el punto de vista del diseño y uso, son importantes aspectos como la seguridad de la transmisión, la protección de la privacidad, la compatibilidad electromagnética y el cumplimiento de normas internacionales. El desarrollo de RFID está vinculado a la miniaturización progresiva de las etiquetas, la reducción de costos de producción y la integración con otros sistemas de identificación y entornos IoT (Internet de las Cosas).

[Pegatinas RFID](/es katalog/moduly-i-czytniki-rfid_113721/?params=2124:2038341_typ-modulu-komunikacyjnego:naklejka-rfid){.cs-btn-primary}

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN