+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La escala Kelvin (escala absoluta) es una escala de temperatura absoluta, basada en cero absoluto, que es el punto teórico en el que cesa toda movilidad térmica de moléculas y átomos. Es un sistema de referencia fundamental en termodinámica y física porque su punto de partida, 0 K, corresponde a la mínima energía cinética posible de las moléculas, lo que la convierte en una escala independiente de las propiedades materiales de la sustancia de referencia.
La definición de la escala Kelvin se basa en el segundo principio de la termodinámica y se normaliza con respecto a el punto triple y el agua, que se fija exactamente en 273,16 K. La unidad de la Básculas es el kelvin (K), que tiene la misma magnitud que el grado Celsius, pero a diferencia de la escala Celsius y la escala Fahrenheit no contiene valores negativos, lo que permite un manejo coherente de la temperatura en cálculos relacionados con [gases perfectos](/es/news/library-articles/page/68960 /), reacciones químicas y procesos criogénicos.
Básculas se utiliza en ciencia e ingeniería, donde la determinación precisa de la temperatura es crucial para el análisis de fenómenos relacionados con la conductividad térmica, la radiación térmica y las propiedades de los materiales en condiciones extremas. En la teoría de la radiación del cuerpo perfecto, la temperatura de la escala Kelvin determina la longitud de onda de la emisión máxima de la radiación electromagnética según la ley de Wien y la potencia total de emisión del cuerpo negro según la ley de Stefan-Boltzmann.
En metrología térmica y sistemas de medición térmica de precisión, la escala Kelvin se utiliza como referencia en el sistema SI, proporcionando una base uniforme y reconocida internacionalmente para determinar temperaturas en un amplio rango que va desde nanokelvin en experimentos con condensados de Bose-Einstein hasta millones de kelvin en física de plasmas y investigación de la fusión fusión termonuclear.
En ingeniería y mecánica de materiales, los kelvin se utilizan para determinar el efecto de la temperatura en la expansión térmica, la resistencia estructural y las propiedades electrónicas de los Semiconductores, donde la determinación precisa de la temperatura a escala absoluta es esencial para modelizar los procesos de transporte de calor y los efectos térmicos en estructuras nanotecnológicas micro y .
Un cambio en la definición del kelvin, basado en las constantes físicas fundamentales, ha introducido un vínculo entre la unidad y el valor de la constante de Boltzmann, que proporciona independencia de las propiedades materiales de la sustancia de referencia y aumenta la precisión de las mediciones termométricas en la investigación científica y las aplicaciones industriales.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.