+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sincronización es el proceso de llevar dos o más señales, procesos, dispositivos o sistemas a un ritmo, fase o punto de referencia común en el tiempo. En tecnología, significa garantizar la coherencia temporal entre actividades que ocurren en paralelo, independientemente o en distintos lugares. La sincronización es una cuestión clave en muchos campos, como la electrónica digital, las telecomunicaciones, Automatismos, la informática y los sistemas en tiempo real.
En los sistemas digitales, la sincronización se refiere a la alineación de las señales de reloj para garantizar la correcta transmisión de datos entre distintos módulos lógicos. Una sincronización incorrecta puede provocar desalineación, pérdida de datos o interferencias en la transmisión. En las redes informáticas y las redes de telecomunicaciones, se refiere a la correspondencia temporal de la transmisión de datos entre nodos, que permite su correcta descodificación, análisis y posterior procesamiento. Los protocolos y mecanismos de sincronización de relojes como NTP (Network Time Protocol) o PTP (Precision Time Protocol) son cruciales a este respecto.
En los sistemas dinámicos y de control, la sincronización se refiere al funcionamiento convergente de múltiples sistemas en relación con un patrón temporal común, lo que permite realizar tareas complejas de forma sincronizada y coordinada. En robótica y mecatrónica, la sincronización es esencial para el funcionamiento de sistemas de accionamiento multieje, y en generación de energía, para conectar los generadores a la red eléctrica sin causar perturbaciones de fase y frecuencia.
La sincronización puede implementarse en hardware, mediante líneas de reloj y señales de referencia, o en software, mediante algoritmos de temporización y estados lógicos. También se suelen utilizar métodos de corrección de la deriva del reloj y de compensación del retardo de transmisión. En los sistemas distribuidos, donde no existe una fuente de tiempo común, la sincronización es un requisito previo para la coherencia de los datos y la determinación de los eventos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.