+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Definición de triodo

El tiristor es un elemento electrónico semiconductor diseñado para controlar el flujo de corriente alterna (CA), actuando como un interruptor controlado bidireccional. Se trata de una ampliación de la funcionalidad de los Tiristores, que permite conducir la corriente en ambas direcciones con un impulso de puerta adecuado. Gracias a esta propiedad, los Triacs pueden utilizarse para el control de potencia en circuitos de CA sin necesidad de puentes de rectificación ni elementos de conmutación adicionales.

El diseño del Triacs se basa en una estructura de cinco capas formada por regiones alternas de tipo p y tipo n, que forman dos circuitos simétricos parecidos a dos Tiristores acoplados. El elemento tiene tres electrodos : los electrodos principales designados MT1 (Main Terminal 1) y MT2 (Main Terminal 2), por los que circula la corriente de carga, y un electrodo de puerta (G - Gate) al que se aplica el impulso de control. La conducción se inicia cuando la tensión entre MT1 y MT2 alcanza un valor umbral y se envía el impulso correspondiente a la puerta. Una vez en estado de conducción, el triacs permanece abierto hasta que la corriente de carga desciende por debajo del valor de mantenimiento.

Los Triacs se utilizan ampliamente en sistemas de control de potencia, reguladores de iluminación, controladores de velocidad de motores monofásicos, controladores de calentadores y Relés semiconductores. Su capacidad para conmutar con tensiones alternas en ambos sentidos permite simplificar el diseño de los circuitos de los actuadores, sobre todo en aplicaciones domésticas e industriales. Cuando se diseñan circuitos con un Triacs, es importante tener en cuenta parámetros como la corriente y la tensión nominales, la corriente de conexión, la sensibilidad de la puerta y la resistencia a perturbaciones y transitorios en la red eléctrica. Para garantizar el funcionamiento correcto y la protección del Triacs, se suelen utilizar componentes adicionales como Varistores, Diacs o circuitos snubber.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN