+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Pueden corroerse las Pilas?

Sí, las Pilas pueden corroerse, especialmente si se dejan en aparatos durante mucho tiempo o están dañadas. Esta corrosión es el resultado de una fuga de electrolito, que reacciona con las partes metálicas y el aire, formando un depósito corrosivo.

¿Por qué se corroen las Pilas?

En la mayoría de los casos, la corrosión se produce en zinc y-pilas de carbono y alcalinas, y las pilas alcalinas pueden tener fugas con el tiempo. El electrolito que contienen estas pilas suele ser hidróxido de potasio o cloruro de amonio - sustancias químicamente reactivas. Cuando una pila se descarga o se almacena en malas condiciones (es decir.g. en condiciones de humedad elevada), pueden provocar carcasas con fugas, y el electrolito empiece a gotear. El contacto con el aire y las partes metálicas provoca la aparición de un depósito blanco o azulado, que es un signo de corrosión.

¿Es peligroso que las Pilas se corroan?

Sí, pero hasta cierto punto. Aunque la corrosión de las Pilas no provoca reacciones químicas violentas, pero las sustancias contenidas en el vertido pueden ser corrosivas para la piel y dañar los componentes electrónicos. Por lo tanto, es muy importante, no ignorar los signos visibles de daños en las Pilas y comprobar periódicamente el estado de los-dispositivos alimentados por pilas.

¿Cómo limpiar una fuga de pilas de forma segura?

Si observa corrosión en un aparato, en primer lugar desenchufe el aparato y retire las Pilas. A continuación, póngase guantes protectores - incluso guantes caseros de látex o nitrilo - para evitar el contacto con el electrolito. Para neutralizar los depósitos, lo mejor es utilizar una solución de vinagre o zumo de limón, que reacciona con los residuos alcalinos del electrolito, disolviéndolos. Basta con limpiar suavemente las zonas afectadas con un bastoncillo de algodón o un paño empapado en la solución. Después de limpiar, seque la zona y compruebe lo siguiente, que no hay daños permanentes en las pistas, los contactos o las piezas de plástico. Si los contactos metálicos están más dañados, puede ser necesario lijarlos o incluso sustituirlos.

IMPORTANTE: No intente utilizar el aparato, antes de haberlo limpiado y comprobado a fondo.

¿Cómo evitar la corrosión de las Pilas?

La mejor manera es comprobar regularmente el estado de las Pilas, especialmente en aparatos que se utilizan con poca frecuencia. Pilas también deben retirarse de los aparatos, retirar las Pilas de los aparatos que vayan a almacenarse durante largos periodos de tiempo. Utilizar pilas de marca y evitar sobrecargarlas o descargarlas completamente también reduce el riesgo de daños químicos.

IMPORTANTE Si no está seguro, de si un dispositivo sigue siendo utilizable después de una fuga de pilas, consulte a un técnico cualificado o a un técnico en electrónica. Una limpieza inadecuada puede agravar los daños o provocar una mayor corrosión.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN