+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El término "pila" en el contexto de las fuentes de electricidad procede de un grupo de celdas galvánicas interconectadas que juntas forman una fuente mayor de tensión y corriente. El término fue utilizado por primera vez por Benjamin Franklin en el siglo XVIII
La palabra batería procede del lenguaje militar y originalmente significaba un conjunto de cañones de artillería puestos a funcionar juntos. Todavía hoy existe en este sentido, pero Benjamin Franklin la utilizó metafóricamente cuando experimentaba con la electricidad. Mientras investigaba sobre condensadores y botellas de Leyden (los primeros dispositivos de almacenamiento de carga eléctrica), se refirió a un conjunto de estos elementos interconectados como una "batería de jarras de Leyden".Este fue el primer uso conocido de la palabra batería en un contexto eléctrico - significaba **un conjunto de elementos interconectados que actúan juntos como una única fuente de energía
No fue hasta finales del siglo XVIII cuando Alessandro Volta desarrolló la primera célula química, conocida como el stos de Volta. Consistía en discos alternos de zinc y cobre, separados por un material empapado en electrolito. Fue el primer medio práctico de obtener una tensión eléctrica constante y puede considerarse el prototipo de la pila moderna.Aunque la pila de Volta era un circuito único, contenía muchas celdas que se repetían, por lo que el término pila se adoptó rápidamente como nombre del conjunto de celdas químicas.
En el lenguaje actual, pila puede significar tanto una sola célula electroquímica (como las populares pilas AA) como un conjunto de múltiples células combinadas en una sola unidad, como en las baterías de iones de litio utilizadas en los ordenadores portátiles o los vehículos eléctricos.En un contexto técnico, un término más preciso para un único componente sería "célula" y "batería" es un conjunto de células. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano ambos términos suelen utilizarse indistintamente.
Cabe destacar que, aunque el significado de la palabra batería ha evolucionado de militar a eléctrico, la idea común, es decir, el funcionamiento de múltiples elementos como un único sistema, ha permanecido inalterada. Esto ha facilitado la adopción del término en ciencia y tecnología.Hoy en día, el término también funciona en un contexto tecnológico más amplio: hablamos de "baterías solares" (aunque técnicamente son células fotovoltaicas), o de "bancos de baterías" en instalaciones de almacenamiento de energía.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.