+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Qué materiales puede atravesar el ácido de las pilas?

Sí, el ácido de batería puede dañar el metal, el plástico, el aluminio y el hormigón, pero el alcance de este daño depende del tipo de material, el tiempo de contacto y la concentración del ácido

¿Qué es el ácido de batería?

El ácido de batería típico es el ácido sulfúrico diluido (H₂SO₄) a una concentración de alrededor del 30-35%, utilizado principalmente en las baterías de plomo. Es una sustancia altamente corrosiva que, en contacto con diversos materiales, puede provocar reacciones químicas que conduzcan a la corrosión, la degradación o el fallo estructural.

Efecto del ácido sobre el metal

La mayoría de los metales, incluidos el acero y el hierro, se corroen cuando se exponen al ácido sulfúrico. Esta reacción implica la disolución del metal y la formación de sulfatos, que pueden provocar el debilitamiento y la perforación de los componentes metálicos. Las excepciones son los metales preciosos (por ejemplo, el platino), que son resistentes al ácido, y el plomo, razón por la que se utiliza en las placas de las baterías.

Efectos del ácido sobre el aluminio

El aluminio reacciona con el ácido sulfúrico, pero forma una fina capa de óxido en su superficie, que protege parcialmente el material de daños mayores. No obstante, el contacto prolongado con el ácido puede provocar pérdida de integridad estructural del componente, especialmente si el aluminio está en contacto con el electrolito en condiciones de temperatura elevada.

Efectos del ácido sobre los plásticos

Los plásticos utilizados en las baterías (por ejemplo, el polipropileno) son especialmente seleccionados por su resistencia química. Sin embargo, no todos los plásticos pueden soportar el ácido sulfúrico. Los plásticos finos, de mala calidad o inadecuados para el contacto con ácidos, pueden agrietarse, decolorarse o desmoronarse con el tiempo. Todo depende del tipo de polímero y de la duración de la exposición.

Efectos de los ácidos sobre el hormigón

El hormigón no es resistente a los ácidos, incluido el ácido sulfúrico. Esta sustancia reacciona con los compuestos de calcio del cemento, provocando una lenta erosión, agrietamiento y desmoronamiento de la superficie. El efecto también puede ser la decoloración y el debilitamiento mecánico del hormigón, lo que es importante, por ejemplo, en salas donde se almacenan pilas.

La seguridad ante todo

Un derrame de ácido de batería puede ser peligroso tanto para el equipo como para la salud. Si entra en contacto con la piel o los ojos, puede provocar quemaduras químicas graves. Por lo tanto, si se derrama ácido, debe neutralizarse inmediatamente con los medios adecuados (por ejemplo, solución de bicarbonato sódico) y deben tomarse todas las precauciones.

IMPORTANTE: En caso de derrames mayores, es aconsejable consultar a un profesional o a los servicios químicos.

Comprar baterías de ácido

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN