+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Cómo funciona la carga de la batería?

Cargar una pila implica invertir la reacción química que tuvo lugar cuando se descargó, es decir, suministrar electricidad para volver a acumular carga en el interior de la célula

El proceso químico en una pila secundaria

Las pilas que pueden recargarse se denominan. Células secundarias - en contraposición a las células primarias desechables. Los tipos de pilas más comunes son las de ión-litio, las de níquel-hidruro metálico (NiMH) y las de plomo-ácido. En cada uno de estos casos, la carga se lleva a cabo aplicando un voltaje desde una fuente externa (cargador), que fuerza un flujo de corriente opuesto a la dirección de descarga. Este flujo de corriente hace que los iones del interior de la pila vuelvan a sus electrodos originales, restaurando su capacidad de reacción. Como resultado, la pila vuelve a ser capaz de producir energía durante el siguiente ciclo de descarga.

El papel del controlador de carga de la batería

En los aparatos modernos, el proceso de carga está supervisado por un sistema de control (el llamado BMS - Battery Management System). Su tarea consiste en regular la tensión, la corriente de carga y la temperatura para prevenir el sobrecalentamiento, la sobrecarga y el daño de las células. Esto es especialmente cierto en el caso de las baterías de iones de litio, que son muy eficientes pero también sensibles a unas condiciones de funcionamiento inadecuadas. En el caso de las baterías de plomo (por ejemplo, las de los coches), se utiliza la carga por etapas, que reduce la corriente a medida que la batería se acerca a la carga completa. Esto ayuda a **extender la vida útil de la batería y minimizar la pérdida de energía

Eficacia y durabilidad

No todas las baterías toleran bien un gran número de ciclos de carga. Cada ciclo supone un desgaste electroquímico de los materiales internos, lo que deteriora el rendimiento de la célula con el paso del tiempo. Por lo tanto, las baterías se diseñan teniendo en cuenta un número específico de ciclos: en el caso de las baterías de iones de litio, puede ser de varios cientos a varios miles. También es importante no llevar a estados extremos de carga -ni a la descarga completa ni a la sobrecarga. El funcionamiento óptimo de la batería se produce en la denominada zona de tensión segura.

IMPORTANTE: Si tiene dudas sobre cómo cargar un determinado tipo de batería, es aconsejable que lea las recomendaciones del fabricante o consulte a un técnico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN