+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La capacidad de una batería se mide en miliamperios-hora (mAh) o amperios-hora (Ah) e indica cuánta carga eléctrica es capaz de emitir una célula con una carga determinada antes de descargarse
La capacidad, expresada en mAh (miliamperios-hora), indica el tiempo que una pila puede alimentar un dispositivo que consuma una corriente determinada. Por ejemplo, una pila con una capacidad de 2000 mAh teóricamente puede alimentar un consumidor que consuma 2000 mA (es decir, 2 A) durante una hora, o 200 mA durante 10 horas. Se trata de un valor teórico, que en realidad depende de muchos factores, como la temperatura, el tipo de célula e incluso la posición de montaje.
La capacidad se mide descargando la batería con una corriente controlada hasta alcanzar la tensión final, que es el umbral por debajo del cual se considera que la célula está descargada. La cantidad total de energía descargada durante este tiempo permite calcular la capacidad. En la práctica, se utilizan comprobadores electrónicos de descarga o medidores especializados que cuentan el valor del flujo total de corriente (carga) a lo largo del tiempo. El método de medición debe tener en cuenta la corriente de descarga específica, ya que la mayoría de las baterías tienen capacidades diferentes en función de la carga. Una célula de litio, por ejemplo, puede tener una capacidad nominal de 3.000 mAh, pero devolverá menos con un consumo de corriente elevado que con una descarga lenta.
Los fabricantes indican la capacidad de la batería en condiciones óptimas, es decir, temperatura moderada, carga constante y descarga lenta. En condiciones reales, por ejemplo, baja temperatura o consumo de corriente pulsante, la batería puede mostrar una capacidad útil inferior, aunque el valor de catálogo sea alto. Por lo tanto, a la hora de comparar la capacidad de una batería, conviene tener en cuenta no sólo las cifras, sino también el método de ensayo y los requisitos del dispositivo específico.
Comprar comprobadores de baterías
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.