+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Cargar la batería durante la noche acorta su vida útil?

Cargar una batería de litio durante la noche no la daña inmediatamente, pero puede acelerar el desgaste químico si se hace con regularidad y en condiciones desfavorables, como temperaturas elevadas o un nivel constante del 100%

¿Cómo funciona la carga de iones de litio?

Los dispositivos actuales -como smartphones, portátiles y tabletas- utilizan baterías de iones de litio, que llevan incorporados sistemas de gestión de baterías (BMS). Su función es controlar el voltaje, la temperatura y la corriente y cortar la carga cuando se alcanza la capacidad máxima. Esto significa que, una vez cargada al 100%, el cargador ya no suministra energía a la batería: la corriente sólo fluye para alimentar el dispositivo. No obstante, incluso con un BMS que funcione, una batería que permanezca al 100% durante mucho tiempo y esté conectada a una fuente de alimentación sigue recibiendo energía, lo que puede aumentar su ritmo de envejecimiento. Esto es especialmente cierto si el dispositivo se calienta (por ejemplo, si se coloca debajo de un cojín, se utiliza mucho o se carga a temperaturas ambiente elevadas).

¿Cómo afecta esto a la vida útil?

El mayor enemigo de las baterías de litio son los estados extremos de carga y temperatura. Mantener una célula al 100% durante muchas horas, especialmente con calor, daña lentamente la estructura química de los electrodos. El resultado es una reducción de la capacidad utilizable, una reducción del número de ciclos de carga y un mayor riesgo de hinchamiento o inestabilidad de la tensión en el futuro. Sin embargo, esto no significa que la carga nocturna ocasional destruya inmediatamente la batería. El problema es un hábito a largo plazo que perpetúa las condiciones subóptimas de la batería.

¿Cómo proteger la batería?

Es una buena práctica cargar hasta el 80-90% y evitar la descarga completa. Algunos dispositivos ofrecen la llamada carga inteligente, que retrasa la carga completa hasta que el usuario empieza a utilizar el dispositivo, por ejemplo, justo antes de despertarse. En los portátiles, esta función suele denominarse "Cuidado de la batería" o "Modo de conservación".

IMPORTANTE: Si quieres que la batería dure lo máximo posible, es buena idea limitar el tiempo de carga completa y evitar sobrecalentar el dispositivo mientras se carga.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN