+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
No, no todas las pilas son recargables, ni siquiera con un cargador avanzado. Si intentas recargar pilas desechables (alcalinas, por ejemplo), corres un grave riesgo de fugas, sobrecalentamiento e incluso explosión
Las pilas del mercado se dividen en dos tipos principales: primarias (desechables) y recargables (reutilizables, o pilas recargables). El primer grupo incluye principalmente pilas alcalinas, de zinc-carbono y de litio CR, que no son recargables. Su química interna no permite invertir la reacción electroquímica, lo que significa que cualquier intento de reintroducir energía conduce a procesos incontrolados dentro de la célula.Por el contrario, las baterías recargables (por ejemplo, NiMH, Li-ion, Li-Po) tienen una estructura diseñada para el flujo de carga múltiple. Están equipadas con dispositivos de seguridad y parámetros de carga controlados para evitar el sobrecalentamiento y los daños.
Al intentar cargar baterías primarias, a menudo se produce un aumento de presión en el interior de la celda. Esto puede provocar pinchazos en la carcasa, fugas de electrolito, liberación de gas o ignición. Las pilas alcalinas no tienen válvulas de seguridad ni materiales que controlen las reacciones químicas durante la carga, por lo que ni siquiera un cargador de corriente limitada elimina el peligro.Incluso si la carga aparentemente "tiene éxito" y la célula recupera el voltaje, la vida útil de una pila de este tipo será insignificante y los daños químicos pueden hacerla insegura para el siguiente uso.
Las pilas están claramente etiquetadas como "recargables", "accu", "NiMH" o "Li-ion ". También llevan indicado el número de ciclos de carga, la capacidad en mAh y la información sobre el voltaje. En comparación, las pilas desechables suelen estar etiquetadas como "alcalinas", "primarias", "no recargables " y no contienen información sobre el número de ciclos.
Una regla básica de seguridad es: si una pila no está claramente etiquetada como recargable, no la cargue, independientemente del cargador utilizado
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.