+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Poner las pilas en la nevera alarga su vida?

Colocar las pilas en el frigorífico no es un método recomendado para alargar su vida útil, y en algunos casos puede incluso dañarlas. Las pilas modernas están diseñadas para almacenarse a temperatura ambiente y no necesitan refrigeración

¿De dónde viene esta creencia?

La idea de guardar las pilas en el frigorífico se remonta a una época en la que las pilas más antiguas (por ejemplo, las de zinc-carbono) tenían mayores niveles de autodescarga y eran sensibles al calor. Bajar la temperatura podía ralentizar las reacciones químicas en el interior de la pila y alargar su vida útil. Sin embargo, con el desarrollo de la química de las pilas -especialmente las alcalinas y las de litio- las propiedades de almacenamiento de energía mejoraron drásticamente y estos tratamientos dejaron de ser necesarios.

¿Cuáles son los riesgos?

Al guardar las pilas en el frigorífico se corre el riesgo de que se condense la humedad en la carcasa y los contactos, sobre todo si se sacan al exterior. Una superficie húmeda puede provocar humedecimiento, corrosión de los contactos o daños en el aparato en el que se vaya a utilizar posteriormente la pila. En casos extremos, la humedad puede penetrar en el interior de la célula, lo que acorta su vida útil y puede provocar fugas de electrolito. Además, las bajas temperaturas pueden reducir temporalmente el voltaje y el rendimiento de la batería, especialmente cuando se utiliza inmediatamente después de sacarla del frigorífico. Las baterías de iones de litio son especialmente sensibles al funcionamiento en frío: se recomienda utilizarlas y cargarlas únicamente dentro del intervalo de temperatura recomendado por el fabricante, normalmente de 0 °C a 45 °C.

¿Cómo almacenar las pilas correctamente?

En lugar de en un frigorífico, las pilas se almacenan mejor en un lugar seco, fresco y a la sombra, a temperatura ambiente - idealmente entre 15°C y 25°C. También es importante evitar el contacto con objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito. El embalaje de fábrica suele proporcionar un aislamiento adecuado y protección contra la humedad. En conclusión, las pilas modernas no necesitan guardarse en el frigorífico y esta práctica puede hacer más mal que bien. Una mejor solución es seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a temperatura y condiciones de almacenamiento.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN