+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

¿Está rota la pila, que tiene 1,5 voltios pero no funciona en el aparato?

Una pila con un voltaje de 1,5 voltios puede parecer que funciona, pero seguir sin funcionar en el aparato, porque el voltaje "en reposo" por sí solo no es indicativo de la capacidad real de suministrar energía bajo carga. Esto significa que la batería puede estar agotada aunque el medidor muestre el valor correcto

Tensión de reposo frente a capacidad

La medición de la tensión con un multímetro sin carga (es decir, la denominada tensión de reposo) no ofrece una imagen completa del estado de la batería. En tal situación, sólo estamos midiendo el potencial eléctrico en los terminales, sin consumo de corriente. Incluso una batería muerta puede mostrar una tensión aparentemente correcta de 1,5 voltios, aunque no sea capaz de mantenerla bajo carga. Cuando una batería está conectada a un dispositivo, hay una carga de corriente que fuerza un flujo real de carga. En el caso de una célula con la capacidad agotada o una estructura interna dañada, la tensión cae rápidamente y no es suficiente para hacer funcionar el circuito.

¿Cómo comprobar el estado de una batería bajo carga?

Para evaluar el rendimiento real de una pila, debe realizarse una medición de la tensión bajo carga, por ejemplo, con una resistencia o un comprobador de pilas. En el caso de las pilas AA, una caída de tensión típica por debajo de 1,0 V con un consumo de 100-200 mA puede significar que la pila ya no es utilizable. Algunos dispositivos electrónicos son muy sensibles a las caídas de tensión y dejan de funcionar aunque la pila teóricamente "todavía tenga carga". Esto se aplica, por ejemplo, a cámaras, dispositivos de comunicación inalámbrica o sensores alimentados por batería.

Consideraciones prácticas

El voltaje no lo es todo, ya que igual de importante es la capacidad de la batería para mantener este voltaje mientras funciona, es decir, su capacidad actual. Una pila gastada o caducada puede seguir indicando la tensión correcta en el medidor, pero no será capaz de suministrar energía de forma eficaz. Por lo tanto, si una pila no funciona en un aparato a pesar de un resultado "bueno" en el medidor, merece la pena comprobarla bajo carga o simplemente sustituirla por una nueva para evitar diagnósticos erróneos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN