+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
No, una batería puede explotar no sólo tras un pinchazo mecánico: la sobrecarga, los cortocircuitos y el sobrecalentamiento son igualmente peligrosos. Basta con que cualquiera de estos factores altere la estabilidad química de la pila
Las pilas modernas (especialmente las de iones de litio) contienen sustancias inflamables y almacenan una gran cantidad de energía en un pequeño volumen. En condiciones normales, su funcionamiento es seguro gracias a sistemas de protección tales como protección contra sobrecarga, corriente excesiva y alta temperatura. Sin embargo, en caso de avería, daños mecánicos o uso indebido, puede producirse lo que se denomina runaway térmico. Se trata de una reacción química violenta en el interior de la célula que se acciona espontáneamente, lo que provoca un aumento de la temperatura, la liberación de gases, la ignición y, potencialmente, una explosión.
Aunque un pinchazo en la pila (por ejemplo, con un clavo) puede provocar una explosión al dañar el separador y cortocircuitar los electrodos, no es la única situación de riesgo. Un efecto similar puede producirse como resultado de:
Las pilas de iones de litio son especialmente vulnerables a los errores del usuario porque utilizan electrolitos orgánicos inflamables y tienen una alta densidad energética. Por este motivo, utilizan dispositivos de seguridad de varios niveles, como BMS (Battery Management System), válvulas de presión y sistemas térmicos. Si se eliminan o puentean -por ejemplo, mediante una modificación inadecuada, el uso de un cargador barato o daños físicos- la célula puede volverse impredecible e insegura.
CONCLUSIÓN: La explosión de la batería también puede producirse sin pinchazo, como resultado de una carga inadecuada, un cortocircuito o un sobrecalentamiento. Por lo tanto, es fundamental utilizar equipos probados y evitar la sobrecarga mecánica o eléctrica de las celdas.
Comprar baterías de iones de litio (Li-Ion)
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.