+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Mantener una batería constantemente bajo un cargador no la daña directamente, pero puede deteriorar gradualmente su rendimiento, especialmente si permanece cargada al 100% durante mucho tiempo y funciona a temperaturas elevadas
En los ordenadores portátiles, los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y otros sistemas estacionarios con una batería de iones de litio o polímeros de litio, el proceso de carga está supervisado por un sistema electrónico BMS (Battery Management System). Su función es detener automáticamente la carga cuando se alcanza la tensión límite y controlar la temperatura, la tensión y la corriente en tiempo real. Una vez cargada por completo, la batería ya no se carga activamente: el aparato se alimenta directamente de la red eléctrica. En teoría, por tanto, **la batería no se sobrecarga, pero en la práctica permanece constantemente en un estado de carga máxima, lo que afecta a su estado químico con el paso del tiempo
La mayor amenaza para la célula es el funcionamiento continuo a plena carga a altas temperaturas. Esto se aplica principalmente a los ordenadores portátiles que están enchufados durante muchas horas, a menudo cargados con procesos que aumentan aún más la temperatura interna de la carcasa. En tales condiciones, se produce un proceso acelerado de degradación del cátodo y el electrolito, lo que provoca una disminución de la capacidad y un aumento de la resistencia interna. En el caso de los SAI, que funcionan en modo de espera la mayor parte del tiempo, sus baterías (a menudo de plomo-ácido o gel) suelen estar diseñadas para funcionar en modo tampón y soportan mejor las cargas prolongadas, pero también pierden capacidad con el tiempo.
Muchos portátiles modernos ofrecen la opción de limitar la carga, por ejemplo, al 80%, lo que prolonga considerablemente la vida útil de la batería. En el caso de los sistemas SAI, se recomienda comprobar y calibrar las baterías periódicamente y mantenerlas a una temperatura moderada (15-25°C). En resumen, mantener una batería constantemente bajo un cargador no la destruye inmediatamente, pero a largo plazo puede deteriorar sus propiedades si el aparato funciona a altas temperaturas y no se aplican estrategias de protección celular.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.