+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
No. El hecho de que una batería tenga mayor capacidad no significa que pueda dañar el equipo. Es fundamental que el voltaje de la batería coincida con la especificación de potencia del equipo en cuestión
La capacidad de la batería, expresada en miliamperios hora (mAh) o amperios hora (Ah), indica la cantidad de energía que puede suministrar una célula. Cuanto mayor sea la capacidad, más tiempo podrá alimentar la batería el dispositivo. No influye en la cantidad de energía que consume un dispositivo en un momento dado, ya que es el receptor el que decide el consumo de corriente, no la batería. La tensión (V), en cambio, es un valor crítico. Si el voltaje de la batería es demasiado alto en relación con el voltaje diseñado del aparato, pueden producirse daños en el aparato: sobrecalentamiento, cortocircuito de los componentes electrónicos o avería permanente. Por el contrario, un voltaje demasiado bajo hará que el aparato no funcione correctamente o no se ponga en marcha.
**En la práctica, una mayor capacidad significa simplemente que la batería tiene más "energía en reserva", pero sigue suministrando la energía que necesita el dispositivo.
Ejemplo: una batería de iones de litio de 3,7 V con una capacidad de 5000 mAh no es más "peligrosa" para el sistema que el mismo modelo de 2000 mAh, siempre que ambas tengan la misma tensión nominal y estén en buen estado de funcionamiento.
También hay que tener en cuenta que los dispositivos con electrónica de gestión de energía (por ejemplo, ordenadores portátiles, drones o dispositivos médicos) suelen estar diseñados para funcionar con baterías de distintas capacidades. Siempre que, por supuesto, el voltaje y el enchufe de alimentación sean compatibles.
Pueden surgir problemas cuando se utiliza una batería de repuesto de mayor capacidad para un dispositivo concreto, pero con un voltaje incorrecto o una corriente máxima demasiado alta que supere la capacidad del sistema de alimentación. En estos casos, es posible que se produzcan daños, pero se trata de un problema de tensión, no de capacidad.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.